RS Components anuncia o lançamento de um ponto de acesso via Ethernet industrial económico da Phoenix Contact | RS


RS Components anuncia o lançamento de um ponto de acesso via Ethernet industrial económico da Phoenix Contact

O módulo sem fios rápido e fácil de instalar da Phoenix Contact permite comunicação via Ethernet numa vasta gama de aplicações industriais.

Madrid, Portugal, 18 Agosto 2017:

A RS Components (RS), marca comercial da Electrocomponents plc (LSE:ECM), o maior distribuidor de produtos e serviços de eletrónica e manutenção a nível mundial, anunciou que irá disponibilizar um inovador ponto de acesso via Ethernet industrial da Phoenix Contact. Com uma instalação rápida e fácil, o novo módulo LAN sem fios WLAN1100 é um dispositivo fiável, robusto e seguro que combina as tecnologias de ponto de acesso e antena num só equipamento.
 
Ideal para utilizar com maquinaria, veículos móveis e quadros de comando, o módulo permite integrar facilmente a tecnologia Ethernet industrial em aplicações novas e existentes, ajudando a ligar dispositivos inteligentes a máquinas num grande número de setores e aplicações industriais, como na construção de máquinas, na automatização industrial, na engenharia de manutenção e em conceitos de fábricas inteligentes, como o IoT industrial e a indústria 4.0.
 
Concebido para ambientes industriais difíceis, o módulo possui proteção contra impactos IK08 e permite a integração simples e económica de dispositivos de automatização e PLC através de uma ligação via Ethernet a uma LAN sem fios, comparativamente ao modo tradicional de implementação de comunicações em aplicações industriais via antenas e routers.
 
Graças à combinação num único dispositivo de transcetores e de um ponto de acesso WLAN via duas antenas com tecnologia MIMO, especialmente concebidas para o efeito, o módulo WLAN1100 tem um design facilmente adaptável e poupa espaço e tempo na instalação graças à montagem através de um só orifício e à utilização de um conector COMBICON da Phoenix Contact com tecnologia push-in e de um conector RJ45.
 
O dispositivo também inclui níveis elevados de proteção de dados uma vez que respeita as mais elevadas normas para os pontos de acesso IEEE 802.11i com codificação AES. Entre as outras funcionalidades do módulo destacam-se: a transmissão de dados compatível com vários protocolos, a baixa latência, o controlo sobre as configurações, os diagnósticos e as ligações via comandos SNMP e AT, os modos de operação em servidor e cliente DHCP e as aprovações da Europa e a América do Norte para funcionamento sem fios.

Acerca de RS Components

RS Components (RS) y Allied Electronics (Allied) son marcas comerciales de Electrocomponents plc, el mayor distribuidor de productos de electrónica, electricidad y mantenimiento industrial a nivel global.

Con operaciones en 32 países, RS ofrece 500.000 productos a más de un millón de clientes de todo el mundo y cada día entrega más de 44.000 pedidos. La gama disponible incluye más de 2.500 fabricantes con todo tipo de componentes electrónicos, equipos de prueba y medida, productos de automatización de procesos, herramientas y consumibles para ingenieros.

Electrocomponents cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el último ejercicio fiscal, que finalizó en marzo de 2016, obtuvo unos ingresos de 1.270 millones de libras. En la Península Ibérica, RS está presente desde 1992 y cuenta con una facturación anual de más de 41,5 millones de euros.

Para más información, entre en RS Online.

Contacto editorial

Marketing RS Components

                               

Agencia QuintMark Network

Haridian Sanz

Ana Monzón

marketing.spain@rs-components.com

ana.monzon@quintmark-network.es

Tel: +34 915 129 786

Tel: +34 659 901 663






Información adicional

Grupo Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com

DesignSpark: www.designspark.com

Twitter: @RSOnline_ES; @designsparkRS

Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components