Novas câmaras termográficas da Testo com facilidade de uso inigualável | RS


Novas câmaras termográficas da Testo com facilidade de uso inigualável

Disponíveis na RS, proporcionam precisão e ergonomia.

10 Março 2017:

A RS Components (RS), marca comercial da Electrocomponents plc (LSE:ECM), o maior distribuidor de produtos e serviços de eletrónica e manutenção a nível mundial, distribui uma nova gama de câmaras termográficas da Testo que oferecem melhor precisão e facilidade de uso.
 
Todas as câmaras termográficas Testo foram concebidas para serem ergonómicas e proporcionar conforto e a facilidade de utilização. Estas câmaras termográficas são ideais para os gestores de instalações, engenheiros de manutenção e instaladores elétricos.
 
Os quatro novos modelos da gama (Testo 865, 868, 871 e 872) oferecem diversas resoluções (até 320 x 240 pixéis no 872). No entanto, a resolução pode ser melhorada até 640 x 480 pixéis, com a tecnologia SuperResolution da Testo, incluída de série. Graças a esta tecnologia, a Testo orgulha-se de que nenhuma outra câmara termográfica comparável pode oferecer melhor qualidade de imagem.
 
Para além do modelo mais básico, o Testo 865, todas as novas câmaras termográficas da Testo podem ser ligadas à aplicação Thermography da Testo, que se encontra disponível para iOS e Android. Esta ligação permite não só utilizar o ecrã do smartphone como um segundo monitor, mas também como controlo remoto da câmara termográfica, dando a possibilidade aos utilizadores de criar relatórios compactos no local, guardá-los online e enviá-los por correio eletrónico.
 
Além disso, os modelos Testo 871 e 872 podem ser ligados sem fios, por Bluetooth, ao termohigrómetro Smart Probe 605i da Testo. Este recurso permite a recolha de valores ambientais (Hr%, °C) e a temperatura da superfície num único dispositivo. Desta forma, os operadores podem localizar rápida e facilmente manchas de humidade em edifícios e analisar o risco de mofo.
 
A pinça amperimétrica Testo 770-3 também pode ser ligada aos modelos Testo 871 e Testo 872. Esta opção permite uma manutenção rápida e profissional das instalações elétricas (por exemplo, dos quadros elétricos), através da recolha dos valores de medição obtidos com a pinça amperimétrica e dos valores da temperatura com a câmara termográfica. Todos os valores podem ser facilmente documentados e diretamente comunicados com a aplicação Testo ou o Testo IR Soft Software, incluídos de série.
 
A função Testo ScaleAssist desenvolvida recentemente resolve o problema de a escala da temperatura e as cores da imagem térmica serem únicas a um ponto de vista específico ou a uma configuração, o que poderia levar a interpretações incorretas. Ao ajustar a distribuição da cor da escala em função da temperatura interna e externa do objeto em medição e à diferença entre elas, a função ScaleAssist da Testo garante imagens térmicas do comportamento de isolamento térmico de um edifício objetivamente comparáveis e sem erros.
 
Os utilizadores podem definir a emissividade, automática ou manualmente, através da funcionalidade Testo ε-Assist. A emissividade e a temperatura refletida são ambas indispensáveis para a precisão das imagens térmicas, mas podem consumir bastante tempo na fase de configuração. A temperatura refletida também pode ter problemas de precisão. O Testo ε-Assist utiliza um adesivo especial (ε-marker) que pode ser fixado ao objeto que vai ser medido. As câmaras termográficas Testo 868, 871 e 872 reconhecem o adesivo, através da sua câmara digital integrada, determinando assim a emissividade e a temperatura refletida e definindo automaticamente ambos valores.
 
Os produtos Testo podem ser utilizados em diversos setores, principalmente na análise elétrica e mecânica, assim como na manutenção de instalações.

Sobre a RS Components

A RS Components (RS) e a Allied Electronics (Allied) são marcas comerciais da  Electrocomponents plc, o maior distribuidor de produtos eletrónicos, material elétrico e manutenção industrial a nível global.

Com operações em 32 países, oferecemos 500.000 produtos, através do nosso site e por catálogo a mais de um milhão de clientes, transportando cada dia cerca de 44.000 encomendas. A nossa oferta, proveniente de mais de 2.500 fabricantes líderes do setor, inclui componentes eletrónicos, material elétrico, equipamentos de prova e medida, automação e controlo, ferramentas e consumíveis de engenharia.

Electrocomponents está cotada na bolsa de Londres, London Stock Exchange, e no último exercício fiscal, que terminou a 31 de março de 2016, obteve uma receita de 1.27 mil milhões de libras. Na Península Ibérica, o grupo está presente desde 1992 e conta com uma faturação anual superior a 41.5 milhões de euros.

Para mais informação visite RS Online.


Contactos de imprensa:

Agencia QuintMark Networks RS Components
Ana Monzón Sara Ramalho / Haridian Sanz
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 782 / 786
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com



Mais informação:

Grupo Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
DesignSpark: www.designspark.com
Twitter: @RSOnline_PT; @designsparkRS
Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components