A iluminação LED está num ponto de viragem
A iluminação de díodos emissores de luz (LED) melhorou bastante nos últimos anos. A qualidade da luz produzida por lâmpadas LED evoluiu a partir daquilo que se considerava ser muito rigoroso ou pouco claro, para uma gama completa de brilho com matriz cruzada, com uma gama completa de temperaturas de cor que variam de quente e suave a frio e brilhante. Os estilos, a performance e os tamanhos do pack juntam agora as lâmpadas convencionais de halogéneo e a tecnologia fluorescente.
Os avanços na iluminação LED dão a estas luzes vantagens sólidas em relação ao legado em tecnologias de lâmpadas:
1. Os LEDs são muito mais eficientes e usam muito menos energia do que as tecnologias concorrentes de iluminação fluorescente e halógena.
2. Embora as Lâmpadas Fluorescentes Compactas (CFLs) tenham tomado posição no terreno da iluminação eficiente nos últimos anos, os LEDs têm as vantagens da luz instantânea sem tempo de "aquecimento", um tamanho mais compacto e uma vida mais longa.
3. Os LEDs têm uma vida útil mais longa do que a das tecnologias concorrentes.
4. Segurança. Sabia que nas lâmpadas tradicionais, 90% da energia é o calor, mas em LEDs é significativamente menor? Além disso, ao contrário das lâmpadas fluorescentes, os LEDs não contêm mercúrio.
5. Brilho. A tecnologia LED permite uma ampla gama de brilho, cor e temperatura da luz. Os dimmers podem ser usados para permitir aos utilizadores controlar o brilho. No entanto, recomendamos que se verifique a compatibilidade primeiro.
6. Fator de forma. Os LEDs estão disponíveis em tiras flexíveis, permitindo soluções mais silenciosas para iluminação de cove e outros tipos de iluminação, pois podem ser dobradas em torno de cantos - ao contrário dos tubos fluorescentes.
7. Os LEDs são mais adequados às parcerias de controlo de iluminação - em comparação com as soluções CFL e HID - devido às suas habilidades de escurecimento, início instantâneo e por aí em diante. Eles também permitem que o sistema de controlo escureça ou desligue as luzes em áreas que não estão a ser usadas.
8. Os LEDs podem agora funcionar como lâmpadas tradicionais. À medida que se baixam as luzes, a temperatura da cor aquece, permitindo ao utilizador economizar energia e ainda reter a atração estética das tecnologias tradicionais.
9. Os LEDs estão também disponíveis com altos valores de CRI (Colour Rendering Index) de +90, resultando numa boa reprodução de cor. Isto é semelhante ao halogénio, que foi visto como uma fraqueza nos LEDs de primeira geração.
Os fabricantes de lâmpadas LED podem usufruir de economias de escala para componentes e para matérias-primas. A concorrência vai aumentando à medida que a exigência aumenta e três ou quatro gerações de desenvolvimento fizeram grandes avanços na qualidade e na produtividade. Os argumentos para trocar a sua iluminação atual pela tecnologia LED são mais fortes do que nunca.
Pode acontecer que o ponto de viragem para a adaptação ao LED tenha sido realmente atingido. Comparando um LED de 9 watts e um halogénio de 43 watts (ambos são considerados equivalentes às lâmpadas incandescentes de 60 watts, agora proibidas), utilizados três horas por dia e com um custo de eletricidade de 0,125 euros por quilowatt-hora, produzem o seguinte:
|
Halogénio de 43 watts (equivalente a 60 watts) |
LED de 9 watts (equivalente a 60 watts) |
Custo inicial |
€1,50 |
€3,00 |
Custo elétrico (por ano) |
€5,93 |
€1,24 |
Vida útil (horas) |
2 000 |
25,000 |
Substituições por ano |
0,55 (todos os outros anos) |
1/23 (uma vez a cada 23 anos) |
Custo anual (eletricidade + lâmpadas) |
€6,75 |
€1,37 |
Custo da vida da lâmpada LED (23 anos) |
€155 |
€31,31 |
Com estes custos, a poupança total ao longo da vida da lâmpada LED é de cerca de €124. A maior evidência de um ponto de viragem para a mudança de lâmpadas de halogéneo para LEDs é que o período de retorno (ou ponto de equilíbrio) para economias realizadas para igual custo inicial é inferior a quatro meses.
O exemplo acima é para uma lâmpada comum de 43 watts E27, mas outras lâmpadas populares usadas comercialmente e no mercado consumidor têm economias similares. As substituições de LEDs estão normalmente disponíveis num conetor T8 com soluções de 2, 4, 5 e 6 pés. Surpreendentemente, a eletrónica necessária para fazer funcionar a lâmpada LED está contida dentro dos limites tradicionais do tubo, tornando especialmente fácil trocar uma lâmpada fluorescente por um novo LED. (Contudo, é prudente verificar a adequação nos balastros magnéticos e eletrónicos).
Além dos incentivos energéticos e económicos da iluminação LED, outro aspeto importante desta tecnologia é que as lâmpadas LED podem produzir iluminação de trabalho de forma brilhante com um volume e uma pegada muito menores. A iluminação de trabalho em máquinas e equipamentos não será tão crítica quando pode implementar-se uma unidade de iluminação menor, que usa menos energia para iluminar uma peça ou um espaço de trabalho. Verifique a variedade de lâmpadas RS Pro LED e luminárias na RS Components para uma ampla gama de ideias e opções disponíveis.
A RS Components oferece um excelente guia de iluminação que fornece ajuda com perguntas sobre a forma da lâmpada, tipo de base, estilo decorativo, retrofitting, economia e aplicações. Para expandir a sua linha de produtos, a marca RS Components, RS Pro, lançou recentemente novas lâmpadas LED disponíveis na RS Online.
Pode-se argumentar, a partir da evidência aqui apresentada, que o ponto de viragem para a adaptação das antigas unidades de iluminação aos LEDs foi efetivamente alcançado. A economia dos custos de energia, dos custos de reposição e da mão de obra para a manutenção são muito favoráveis para proporcionar retornos de investimento muito rápidos. As autoridades governamentais, tal como as empresas de energia, estão a oferecer incentivos para modernizar lâmpadas de tecnologia antiga com LEDs eficientes. As empresas e os utilizadores em geral devem aproveitar o tempo para avaliar os efeitos de uma adaptação ao site; a economia, a segurança e os impactos soft de tal empresa, provavelmente serão benéficos para todos os stakeholders.
A gama incomparável de componentes eletrónicos da RS Components possui milhares de produtos de iluminação, incluindo iluminação de emergência e iluminação de segurança, lâmpadas e tubos fluorescentes e componentes da lâmpada GLS LED. A RS Components oferece os melhores produtos da lâmpada LED GLS e disponibilidade de stock no negócio e oferece milhares de outras peças de lâmpadas LED aprovadas pela indústria para empresas e engenheiros em todo o mundo.