![]() |
Descubra as malas de proteção mais leves do mercado
![](/euro/img/global/campaigns/201608-peli-cases/meet-the-lightest_media_peli-case.jpg)
Desde 1976, a Peli desenha malas leves, resistentes, com proteção ao pó e os químicos. Estas malas estão desenhadas para proteger equipamentos sensíveis de diferentes tamanhos, são adequadas para os profissionais que trabalham em condições extremas, como engenheiros que habitualmente viajam, soluções OEM e missões do exército.
As novas malas Air da Peli pesam menos mas não têm uma proteção menor. Assim permitem preservar em perfeito estado os equipamentos transportados, mesmo com impactos e quedas. Oferecem mais versatilidade do que nunca.
Foram desenhadas com o objetivo de reduzir o peso sem comprometer a resistência. Esta nova gama redefine o futuro da proteção, combinando extraordinariamente ligeireza e resistência.
Saiba mais da gama Air da Peli™
A gama Air representa o resultado das notáveis inovações realizadas por Peli, marca vanguardista de malas resistentes. A Peli desenha há mais de 40 anos malas adequadas para profissionais que procuram proteção e resistência máxima.Gama testada com os rigorosos testes de desempenho dos modelos clássicos
![](/euro/img/global/campaigns/201608-peli-cases/peli-air-passes_media_engineers.jpg)
Caso resista quedas e golpes trata-se de uma mala da Peli™ – A nova gama Air da Peli™ não é diferente.
- Resistência testada em todos os lados com quedas e cargas desde 1,8 m
- Submergível durante 30 minutos em uma profundidade de um metro
- Rodas testadas durante um 1 km com cargas 8 km/h
- Submetidas a uma prova de perfuração com barras de aço de 12,7 kg
Características das malas Air da Peli™
- Juntas tóricas herméticas
- Protetores de fecho em aço
- Fechos de segurança
- Válvula automática de ar
- Pegas de borracha
- Novo porta-cartões de policarbonato
- Polímero patenteado HPX²
- Tampa com novo estilo "curvatura cónica"
Encontre o modelo Air da Peli™ mais adequado para si
![](/euro/img/global/campaigns/201608-peli-cases/which-peli_media_stacked-cases.jpg)
Os modelos 1535 e 1615 Air da PeliTM estão otimizados para viajar. Consulte as dimensões e cargas máximas*. As duas malas incluem rodas lisas e uma pega extensível que mantêm a mala separada dos pés.
* Consulte as medidas máximas de bagagem permitidas na sua companhia
Modelos AIR |
Peso |
Dimensões interiores |
Dimensões exteriores |
Mais características |
1485 AIR |
2,1 kg |
45,1 x 25,9 x 15,6 cm |
48,7 x 32,5 x 17,5 cm |
|
1525 AIR |
2,7 kg |
52,1 x 28,7 x 17,1 cm |
55,8 x 35,5 x 19 cm |
|
1535 AIR |
3,9 kg
|
51,8 x 28,4 x 18,3 cm |
55,8 x 35,5 x 22,8 cm |
|
1555 AIR |
3,3 kg |
58,4 x 32,4 x 19,1 cm |
62,9 x 39,3 x 20,9 cm |
|
1605 AIR |
4,2 kg |
66 x 35,6 x 21,3 cm |
73,3 x 42,6 x 23,2 cm |
|
1615 AIR |
6,4 kg
|
75,2 x 39,4 x 23,8 cm |
82,8 x 46,7 x 28 cm |
|
* Consulte as medidas máximas de bagagem permitidas na sua companhia.
PROTEÇÃO PREMIUM: PELI + TREKPAK™
![](/euro/img/global/campaigns/201608-peli-cases/premium-protection_media_arrangment.jpg)
TrekPak™ é um sistema com paredes divisórias pré-instaladas, paneis divisórios, passadores de bloqueio e uma ferramenta de corte de espuma. Este sistema pode ser utilizado em qualquer modelo da gama Air da Peli™, permite configurar as malas em função dos equipamentos utilizados. Simplesmente coloque os equipamentos na mala, faça medições, corte e depois utilize os passadores de aço em forma de U para afixar as secções. Também há painéis divisórios adicionais para mudar a configuração da mala em qualquer momento.
Iluminação ATEX
Combinando eficiência e segurança, a Peli oferece uma vasta gama de lanternas para utilizar na Zona 0 e na Zona 1, para cumprir com a Diretiva ATEX 2014/34/EU.
Frontais
A Peli oferece lanternas frontais ATEX desenhadas para trabalhar com as mãos livres. Com 74 lúmenes de luz LED, uma bateria com 11 horas de duração e um peso de 16 gr, Peli™ 2690Z0 é mais brilhante, eficiente, compacto e leve que outros frontais semelhantes. O modelo Peli™ 2610Z0 tem um botão dual para ativar o brilho máximo com 3 LED ou simplesmente 1 LED, prolongando a vida útil da bateria.
Lanternas 90º
As lanternas 90º ATEX proporcionam iluminação sem necessidade de utilizar as mãos, assim os profissionais podem dedicar todas as atenções ao trabalho, sem comprometer a segurança. O modelo Peli™ 3610Z0 utiliza a última tecnologia LED e oferece 153 lúmenes.
Por outra parte, o modelo Peli 3660Z1 têm 176 lúmenes e inclui um carregador para instalar em qualquer espaço, sempre utilizando um transformador de 220V, também em viaturas com adaptador de 12V.
Lanternas
As lanternas da Peli™ têm notoriedade pelo brilho que oferecem e também pelo potente feixe de luz capaz de ultrapassar fumo, nevoeiro, chuva e pó. O modelo ATEX com maior sucesso é Mitylite™ 1900Z1, ultra compacto e fiável, está indicado para os profissionais que trabalham em atmosferas explosivas, em contacto com produtos químicos, farmacêuticos, incêndios, petróleo e gás.