Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Válvula de Alivio de Presión

    En sitios donde la sobrecarga de presión puede provocar un fallo catastrófico en un sistema, son muy importantes las válvulas de protección de presión. Las válvulas de presión, o PRV, se abren cuando se ha alcanzado un límite de presión y desvían las mezclas de gas, líquido o líquido-gas del sistema. La forma de lograrlo depende del sistema, pero generalmente se basa en el medio que sigue la trayectoria de menor resistencia ofrecida por la válvula de protección y luego se elimina de la forma correspondiente. El gas desviado puede liberarse a la atmósfera o quemarse y los líquidos pueden desviarse al almacenamiento o escurrirse.Una vez que se haya logrado un equilibrio satisfactorio dentro del sistema, la válvula de protección de presión se cerrará nuevamente hasta que sea necesario. Estas válvulas de seguridad son componentes vitales en los sistemas de alta presión, ya que la acumulación de presión es peligrosa y puede provocar desde ineficiencia y fallos en el equipo, hasta riesgo de explosión o incendio.¿PRV o PSV?Las válvulas de protección de presión funcionan de manera similar a las válvulas de seguridad de presión y, a veces, se usan indistintamente los dos términos. Sin embargo, la diferencia clave es que las PRV funcionan gradualmente para regular la presión, mientras que las PSV lo hacen muy rápidamente para contrarrestar los picos repentinos de presión. Con este fin, las PRV se usan sobre todo en sistemas líquidos y las PSV se suelen utilizar en sistemas de gas.AplicacionesLas válvulas de protección de presión se encuentran en varios entornos de trabajo y tipos de equipos y son parte integral de la seguridad en el lugar de trabajo. RS suministra válvulas de protección de presión de calidad de las principales marcas.Sistemas de agua calienteComo el agua puede expandirse el 3% de su volumen, dependiendo de cuánto se calienta a temperatura ambiente, las válvulas de protección de presión son comunes en sistemas de agua caliente y calderas, tanto en instalaciones domésticas como comerciales. Para garantizar que el flujo de agua caliente sea suave e ininterrumpido, se necesitan PRV para aliviar la presión innecesaria en los sistemas de calefacción central.Sistemas de gasLa regulación de la presión es muy importante siempre que utilicen herramientas y equipos de gas. La sobrepresión es un riesgo potencialmente catastrófico cuando se emplean cilindros de gas, por lo que encontrará algún tipo de válvula de protección de presión en lugares donde se instalen sistemas a gas, desde plantas de producción hasta bodegas de cerveza.