Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Memoria RAM

    ¿Qué es la RAM?La memoria de acceso aleatorio o RAM es un tipo de memoria o almacenamiento de ordenador. La RAM es una pieza de hardware dentro del ordenador que almacena y recupera datos de forma temporal. También se conoce como memoria principal, memoria primaria, almacenamiento primario o memoria interna.Básicamente, la memoria RAM es la memoria a corto plazo del ordenador. Almacena todos los datos que usan actualmente el laptop o el ordenador para que pueda acceder a los programas y realizar múltiples tareas sin demoras.¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM y un disco duro?La RAM es una memoria de corto plazo y solo retiene información de forma temporal. Una vez que haya apagado el dispositivo, se perderán todos los datos almacenados en la memoria RAM. Por otro lado, un disco duro es la memoria a largo plazo o permanente del ordenador o laptop. Retiene toda la información incluso cuando está apagado.¿Por qué es tan importante la memoria RAM?La memoria RAM es importante porque puede afectar el rendimiento y el funcionamiento diario del dispositivo. Al actuar como memoria a corto plazo, la RAM permite abrir múltiples programas que requieren mayor capacidad de procesamiento sin afectar el rendimiento del equipo. Cuando se instala una memoria RAM de mayor capacidad con una velocidad mayor dentro del dispositivo, más rápido se ejecutará y realizará las tareas el equipo.¿Cuánta memoria RAM se necesita?La RAM normalmente está disponible en opciones de 4GB, 8GB, 16GB o 32GB. Los 4GB de RAM se suelen encontrar en laptops y ordenadores de nivel básico, mientras que en los que se utilizan para la edición, composición y simulación compleja de fotos y vídeos, se requerirá un sistema con 32GB de RAM integrada. Si lo que se desea es jugar a juegos, se recomiendan 16GB de RAM para evitar que el juego se retrase o se congele.¿Qué es DDR3 y DDR4?DDR es un tipo de memoria. DDR son las siglas en inglés de Double Data Rate, que significan velocidad de datos doble, y el número representa de qué tipo es; tipo 3 o tipo 4. La memoria RAM DDR3 ha estado en uso desde 2007, mientras que la DDR4 se introdujo en 2014. La DDR3 proporciona una velocidad más elevada que las iteraciones anteriores (DDR2 y DDR) y todavía está disponible. La memoria RAM DDR4 suele ser más cara que la memoria RAM DDR3, pero es más veloz y eficaz. La memoria RAM DDR4 utiliza menos tensión pero más velocidad de transferencia que la memoria RAM DDR3.

    5 de 5
    Resultados por página