Pendrives
¿Qué es una memoria USB?En la actualidad, la mayoría de nuestra información se almacena digitalmente de una u otra forma. Una memoria USB es una de las formas más cómodas de almacenar y transportar datos.Las unidades USB son dispositivos de almacenamiento pequeños, robustos y portátiles sin piezas móviles y se pueden conectar fácilmente a un PC o portátil y muchos otros dispositivos de tecnología moderna, como PlayStation 4, televisores y Xbox a través de un conector macho USB tipo A. Los dispositivos de almacenamiento fiables, extraíbles y regrabables se conocen como pen drive, unidad de conexión, tarjeta de memoria, unidad flash o unidad USB.La tarjeta de memoria consta de una pequeña placa de circuito impreso que integra los elementos del circuito y el conector USB, eléctricamente aislada y protegida en el interior de una caja de plástico, caucho o metal y se transporta fácilmente en el bolsillo o en un llavero. Las tarjetas de memoria USB se utilizan generalmente protegidas por una tapa extraíble, en algunos casos retrayendo el cuerpo en la unidad, pero es muy poco probable que resulten dañadas cuando no están protegidas.¿Cómo usar una memoria USB con un PC o portátil?Abra los archivos que desee transferir a la tarjeta de memoria.Inserte la tarjeta de memoria en un puerto USB de su ordenador o portátil.Haga clic en "Archivo" en la parte superior del documento y en el menú desplegable que aparece haga clic en "Guardar como". Aparecerá "Guardar en" en la pantalla. Esto muestra todas las ubicaciones disponibles para guardar sus datos. Haga clic en "Disco extraíble", cambie el nombre de su archivo y haga clic en "Guardar"+I23:I28.También puede ir donde se ubica el archivo, abrir una ventana independiente para el dispositivo USB y hacer clic y arrastrar desde la carpeta actual a la carpeta del disco extraíble.¿Cómo extraer de manera segura una memoria USB?Nadie quiere perder los datos, por lo que es siempre mejor extraer el dispositivo USB de forma segura.Para hacerlo, asegúrese de que el ordenador haya transferido o guardado toda la información necesaria. Si la tarjeta de memoria tiene una luz para mostrar que está en uso, espere hasta que deje de parpadear antes de extraer.También puede utilizar el icono de "Quitar hardware de forma segura" en el área de notificación. Haga clic con el botón secundario en el icono y expulse la tarjeta de memoria USB.¿Cuántos datos se pueden almacenar en una unidad flash USB?La cantidad de datos que se puede almacenar en una tarjeta de memoria depende del tamaño del dispositivo y del tamaño de los archivos que desee almacenar. Cuanto mayor sea la capacidad de la unidad de memoria flash, más datos se pueden almacenar en ella.