Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Detectores de Gases

    Un detector de gas es un dispositivo que detecta la presencia de gases en un área, de manera habitual como parte de un sistema de seguridad. Este tipo de equipo se usa para detectar una fuga de gas, disminución del oxígeno u otras emisiones (gases combustibles, inflamables y tóxicos). Pueden interactuar con un sistema de control para cerrar un proceso automáticamente. Un detector de gas puede hacer sonar una alarma a los operadores en el área donde ocurre la fuga. Se trata de una herramienta confiable con algunos modelos capaces de durar hasta cinco años, sin embargo, su función general depende del mantenimiento del usuario, la inspección de la batería y la calibración. La calibración es un procedimiento de seguridad para garantizar que los detectores midan el nivel correcto de gas. Además, la vida útil de estos aparatos a menudo depende de la cantidad de vapores de gas a los que están expuestos.¿Cómo funcionan?Los detectores de gas miden la concentración de ciertos gases. Por lo general, se usan para evitar la exposición tóxica y el fuego y, a menudo, son dispositivos que funcionan con batería y que se utilizan con fines de seguridad. Se fabrican como unidades portátiles o estacionarias (fijas) y funcionan manifestando altos niveles de gases a través de una serie de indicadores audibles o visibles, como alarmas, luces o una combinación de señales. Si bien muchas de las unidades de detección de gas estándar más antiguas se fabricaron originalmente para detectar un único gas, los dispositivos modernos multifuncionales o de múltiples gases son capaces de detectar varios gases a la vez.Como los detectores miden una concentración de gas específica, la respuesta del sensor sirve como punto de referencia o escala. Cuando la respuesta de los sensores supere un cierto nivel preestablecido, se activará una alarma para advertir al usuario. Hay varios tipos de detectores disponibles y la mayoría cumple la misma función: monitorear y advertir sobre un nivel de gas peligroso. Sin embargo, al considerar qué tipo de detector instalar, es útil tener en cuenta las diferentes tecnologías de sensores.¿Qué es lo que detectan?Los detectores de gas se clasifican por el tipo de gas que detectan. Dentro de esta amplia gama, se definen además por la tecnología que utilizan: los sensores catalíticos e infrarrojos detectan gases combustibles y las tecnologías de semiconductores electroquímicos y de óxido de metal generalmente detectan gases tóxicos.

    Filtros
    Ordenar por
    1 de 1
    Resultados por página