Analizadores de Espectro
¿Qué son los analizadores de espectros?
Los analizadores de espectros se utilizan ampliamente en la industria electrónica para analizar el espectro de frecuencia de señales de frecuencia de radio, RF y audio. Examinando el espectro de una señal, pueden mostrar elementos de la señal y el rendimiento del circuito que las produce. Pueden realizar una gran variedad de mediciones y esto significa que son una herramienta de valor incalculable para el desarrollo de diseño RF y laboratorios de pruebas, además de tener muchas aplicaciones para servicio de campo especializado.
Los analizadores de espectros son un elemento incalculable del equipo de prueba electrónico que se utiliza en el diseño, la prueba y el mantenimiento de equipos y circuitos de frecuencia de radio. Se utilizan para observar las señales en el dominio de frecuencia. Por tanto, un analizador de espectro mostrará la amplitud de las señales en la escala vertical y la frecuencia de la señales en la escala horizontal.
Tipos de analizadores de espectros
Analizadores de espectros de barrido: el barrido de la frecuencia que se analiza en la banda requerida para producir una vista de las señales con sus puntos fuertes. Tipo que se utiliza más ampliamente.
Transformación rápida de Fourier, analizadores FFT: convierten las señales en un formato digital para analizar digitalmente. Más caros y especializados.
Analizadores de tiempo real: forma de analizador FFT. Estos tipos necesitan búfers mucho más grandes y un procesamiento más potente para poder ofrecer el rendimiento superior en análisis de señal.
Analizador de espectro de audio: enfocado en frecuencias de audio, esto significa que se pueden adoptar técnicas de baja frecuencia. Esto los convierte en mucho más baratos. Incluso es posible ejecutarlos en PC con una cantidad de hardware relativamente pequeña.
Los analizadores de espectros suelen dividirse en 4 factores de forma:
Banco: se pueden conectar a alimentación ac, lo que significa generalmente un entorno de laboratorio o área de producción/fabricación.
Portátil: se puede llevar al exterior para realizar mediciones o simplemente llevar durante el uso.
De mano: deben ser muy pequeños y ligeros.
En red: posibilidad de conectar el analizador a una red
Pistas y sugerencias para utilizar un analizador de espectro
Cuidado con el nivel de entrada: una de las principales causas de daño es que la mezcladora de entrada se funda cuando el analizador está midiendo circuitos de alta potencia.
Determine si los estímulos son reales
Espere a la alineación automática: cuando se enciende por primera vez, pasa a través del procedimiento de arranque de software y realiza una serie de rutinas de autodiagnóstico y calibración.
Los analizadores de espectros se utilizan ampliamente en la industria electrónica para analizar el espectro de frecuencia de señales de frecuencia de radio, RF y audio. Examinando el espectro de una señal, pueden mostrar elementos de la señal y el rendimiento del circuito que las produce. Pueden realizar una gran variedad de mediciones y esto significa que son una herramienta de valor incalculable para el desarrollo de diseño RF y laboratorios de pruebas, además de tener muchas aplicaciones para servicio de campo especializado.
Los analizadores de espectros son un elemento incalculable del equipo de prueba electrónico que se utiliza en el diseño, la prueba y el mantenimiento de equipos y circuitos de frecuencia de radio. Se utilizan para observar las señales en el dominio de frecuencia. Por tanto, un analizador de espectro mostrará la amplitud de las señales en la escala vertical y la frecuencia de la señales en la escala horizontal.
Tipos de analizadores de espectros
Analizadores de espectros de barrido: el barrido de la frecuencia que se analiza en la banda requerida para producir una vista de las señales con sus puntos fuertes. Tipo que se utiliza más ampliamente.
Transformación rápida de Fourier, analizadores FFT: convierten las señales en un formato digital para analizar digitalmente. Más caros y especializados.
Analizadores de tiempo real: forma de analizador FFT. Estos tipos necesitan búfers mucho más grandes y un procesamiento más potente para poder ofrecer el rendimiento superior en análisis de señal.
Analizador de espectro de audio: enfocado en frecuencias de audio, esto significa que se pueden adoptar técnicas de baja frecuencia. Esto los convierte en mucho más baratos. Incluso es posible ejecutarlos en PC con una cantidad de hardware relativamente pequeña.
Los analizadores de espectros suelen dividirse en 4 factores de forma:
Banco: se pueden conectar a alimentación ac, lo que significa generalmente un entorno de laboratorio o área de producción/fabricación.
Portátil: se puede llevar al exterior para realizar mediciones o simplemente llevar durante el uso.
De mano: deben ser muy pequeños y ligeros.
En red: posibilidad de conectar el analizador a una red
Pistas y sugerencias para utilizar un analizador de espectro
Cuidado con el nivel de entrada: una de las principales causas de daño es que la mezcladora de entrada se funda cuando el analizador está midiendo circuitos de alta potencia.
Determine si los estímulos son reales
Espere a la alineación automática: cuando se enciende por primera vez, pasa a través del procedimiento de arranque de software y realiza una serie de rutinas de autodiagnóstico y calibración.