Limpiadores Ultrasónicos
¿Qué es un limpiador ultrasónico?Un limpiador ultrasónico también se denomina baño de limpieza por ultrasonidos o tanques para limpieza por ultrasonidos. Un limpiador ultrasónico se ha diseñado para eliminar la suciedad, la grasa y la corrosión. Un limpiador fantástico para componentes y artículos que los deja "como nuevos" mediante la limpieza por ultrasonidos.¿Cómo funcionan los limpiadores ultrasónicos?A través del líquido de la máquina, se realiza un proceso denominado cavitación acústica. Se forma una cavitación cuando las ondas ultrasónicas viajan a través del líquido. Cuando una onda de sonido viaja a través del fluido, estira y comprime el líquido para transmitir el sonido. A medida que la amplitud de las ondas de sonido aumenta a un nivel crítico, las presiones negativas crean cavidades en el agua. A medida que estas cavidades se colapsan, se generan altas temperaturas y grandes fuerzas en un área muy localizada. El efecto acumulativo de millones de estas cavidades colapsadas es la razón por la que la acción de limpieza es especialmente eficaz, sobre todo cuando se utiliza con el líquido para limpieza por ultrasonidos adecuado. La cavitación tiene lugar donde el líquido entra en contacto con el objeto que se va a limpiar.¿Qué limpian los limpiadores ultrasónicos?Un tanque para limpieza por ultrasonidos es útil como limpiador para casi cualquier cosa. A continuación se presenta una lista de algunos de los artículos que se limpian con más frecuencia:• Grifos, terrajas y fresadoras• Bloques de motor• Joyas (oro, plata y platino) • Relojes sumergibles• CD y DVD• Equipos instrumentos médicos; tenga en cuenta que la limpieza por ultrasonidos no se esteriliza• Prótesis dentales• Palos de golf• Cerámica• Pistolas de spray de pintura, cepillos neumáticos• Piezas electrónicas y mecánicas• Equipos de tatuajes; tenga en cuenta que la limpieza por ultrasonidos no se esteriliza• Cabezales de impresora• Piezas de bicicleta• Plástico¿Qué características tiene un limpiador ultrasónico?• El modo de desgasificación elimina rápidamente el aire del fluido • El modo delicado facilita una limpieza menos agresiva• El modo de plena potencia para una limpieza profunda potente, un modo de limpieza más agresivo• Modo de temperatura y temporización• Depósito de acero inoxidable con tapa y carcasa• Los baños por ultrasonidos ofrecen los mejores resultados cuando se utilizan con una solución de limpiador ultrasónico• Algunos pueden disponer de un cesto o soporte para joyas