Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Compresores de Aire

    Los compresores de aire son dispositivos que convierten la energía en aire presurizado. Pueden ser fijos o portátiles. ¿Cómo funcionan?Los compresores de aire usan un motor eléctrico o de gas para aspirar volúmenes de aire y comprimirlos en un espacio pequeño. Este proceso aumenta la presión y hace que el volumen sea más pequeño. El aire se almacena en un depósito receptor y puede usarse para muchas aplicaciones ¿Para qué se utilizan los compresores de aire?AplicacionesDomésticas: cepillo neumático, hidrolimpiadoras, inflador de neumáticos, chorro de arena, pistola de aire comprimido, lijadoras, pistola de bolas de pinturaIndustriales: herramientas eléctricas, lijadoras, herramientas neumáticas, amoladoras, equipos de buceo, pistolas de clavos, talleres de pintura ¿Cómo determinar qué compresor de aire se necesita? Deberá tener en cuenta algunos aspectos cuando decida los requisitos de potencia de flujo de aire y tamaño del depósito Flujo de aire Los compresores se miden de dos maneras, libras por pulgada cuadrada (PSI) y pies cúbicos por minuto (CFM). Estas medidas determinan la efectividad de los compresores, por eso tendrá que identificar qué PSM y CFM necesitan sus herramientas o equipos. Si solo va a ejecutar una herramienta a la vez fuera del compresor, tendrá que ver cuál tiene el mayor requisito de PSI y CFM. Si, por otro lado, desea ejecutar varias herramientas desde el compresor de aire, tendrá que sumar las PSI y los CFM de cada una de las herramientasTamaño del depósitoDebido a que el aire se almacena en el depósito, el tamaño afectará el funcionamiento del compresor. Para las herramientas y los equipos que necesitan aire continuo, es mejor un depósito más grande, ya que será capaz de producir suficientes CFM.Para las herramientas que se usarán de forma intermitente, es suficiente un depósito más pequeño PotenciaNormalmente la potencia de un compresor de aire se encuentra entre 1,5 y 6,5HP; también los hay con más potencia, pero generalmente solo se usan en áreas industrialesCompresores de una o dos etapas Los compresores de aire de una sola etapa tienen uno o más cilindros, cada cilindro bombea aire al depósito de almacenamiento. También se conocen como compresores de pistón y se usan donde se necesita una PSI más bajaLos compresores de aire de dos etapas tienen dos cilindros y el aire se bombea de un cilindro al otro y se enfría y, a continuación, pasa al depósito de almacenamiento. Se utilizan principalmente donde se necesita una presión alta puesto que tienen el doble Tipos de compresoresCompresores de tornillo giratorioCompresores de aire recíprocosCompresores centrífugos Compresores de aire silenciososSon adecuados para áreas donde se requieren bajos niveles de ruido, es decir, oficinas, laboratorios o para el sector médico

    2 de 2
    Resultados por página