Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Pasamuros

    Los pasacables, a veces denominados tiras, son piezas de plástico o caucho que cubren un borde con fines estéticos o funcionales. Los pasacables se utilizan habitualmente en instalaciones eléctricas, por ejemplo, cajas de conexiones traseras de metal. Se utilizan cuando es necesario pasar cables a través de un panel o cuando hay que suavizar los bordes.¿De qué están fabricados?La mayoría de los pasacables están fabricados de plástico, caucho o nylon. El PVC es un material popular, ya que es resistente y duradero. La mayoría de los pasacables son de color negro pero hay otros colores disponibles, como transparente o gris.¿Qué tipos de pasacables hay?• Los pasacables redondos/ovalados caben dentro de orificios cortados en paneles. Suelen utilizarse para proteger los cables frente a bordes afilados o para proporcionar protección contra tirones al cable. Al abrir un orificio en un panel, puede dejar un borde cortante. El pasacables no solo mejora el aspecto, sino que también actúa como amortiguador para los cables e hilos que pasan a través. La mayoría de los pasacables redondos/ovalados se ajustan a presión en su lugar.• Las tiras pasacables son de material que se coloca sobre el borde de un panel. Están diseñadas para mejorar el aspecto o para proteger el borde. Las tiras pasacables están disponibles en varias longitudes que suelen poder cortarse al tamaño deseado. Hay tiras adhesivas de activación por calor también disponibles. • Los pasacables ciegos/vacíos son iguales que los redondos; sin embargo, no tienen un orificio en el centro. Suelen utilizarse para rellenar orificios que no se utilizan actualmente para evitar la entrada de polvo. Algunos pasacables ciegos tienen un pequeño orificio. Estos se conocen como pasacables de diafragma. El orificio se asienta ajustado alrededor del cable para protegerlo del área circundante y evitar el paso de polvo por el sistema eléctrico de detrás.Cómo elegir un pasacables:Si busca un pasacables redondo, hay que tener en cuenta el panel y el orificio de asentamiento. El pasacables debe coincidir con el mismo tamaño que el diámetro del orificio del panel y el grosor del panel. El diámetro del orificio interior también debe ajustarse a la especificación de la longitud de los cables que pasan a través. La mayoría de las medidas de pasacables se proporcionan en milímetros (mm).Si está pensando en una tira de pasacables, la tira debe encajar sobre el ancho del borde del panel. También hay que garantizar que la tira sea lo suficientemente larga para cubrir el borde deseado. La mayoría de las tiras se pueden cortar al tamaño deseado.

    372 resultados para Pasamuros

    Resultados por página