Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Válvulas de Aguja

    Para regular el caudal de una sustancia, ya sea gas o agua, se utiliza una válvula de aguja a través de un dispositivo o sistema. La válvula de aguja tiene un orificio pequeño y consta de un vástago de válvula roscado con un punto en forma de aguja cónica en el extremo. También se conoce como émbolo. El extremo alargado de la válvula encaja perfectamente en el asiento, que es la parte del dispositivo que se va a regular, como la tubería. La válvula se controla mediante un volante que, al girarlo, controla la posición del émbolo y ajusta el espacio entre la aguja y el asiento. Esto permite que fluya una cantidad precisa de líquido o gas a través de la tubería. Las válvulas de aguja suelen estar fabricadas con materiales resistentes y duraderos, como acero inoxidable, bronce, latón o aleaciones de metalTipos de válvulas de agujaVálvulas de aguja manualesLas válvulas de aguja de accionamiento manual utilizan la rueda de mano para controlar la distancia entre el émbolo y el asiento de la válvula. Cuando la rueda de mano se gira en una dirección, levanta el émbolo para abrir la válvula, lo que permite que pase un mayor caudal de líquido. Cuando se gira en la otra dirección, el émbolo se baja más cerca del asiento para disminuir el caudal o cerrar la válvula por completo. Se requieren varias vueltas de la rueda de mano para ajustar la posición del émbolo, lo que permite un control preciso de la cantidad de líquido o gas que puede pasar a través de la válvulaVálvulas de aguja automatizadasLas válvulas de aguja automatizadas no tienen rueda de mano, pero están conectadas a un motor hidráulico o un actuador de aire que abre y cierra automáticamente la válvula. El motor o actuador ajusta la posición del émbolo conforme a los temporizadores o a los datos de supervisión del rendimiento de la máquina. La ventaja de las válvulas de aguja automatizadas es que su funcionamiento es óptimo para la sustancia y el sistema en el que se utilizan, y se reducen las posibilidades de daños debidos a una utilización incorrecta. Estas válvulas se suelen utilizar en motores y tuberías de gasAplicaciones de las válvulas de agujaEl diseño exclusivo de las válvulas de aguja con su émbolo de aguja cónico y su capacidad para realizar ajustes precisos implica que pueden regular con precisión el caudal en pequeños incrementos. El pequeño tamaño de estas válvulas las hace idóneas para controlar caudales de materiales más ligeros y menos viscosos en aplicaciones de medición de caudal pequeñas y precisas. Las válvulas de aguja protegen las galgas de medición delicadas del daño causado por aumentos repentinos de presión de líquidos o gases. Debido a su capacidad para realizar ajustes precisos al caudal, estas válvulas se pueden utilizar en aplicaciones donde el caudal se deba detener de forma gradual. Las aplicaciones incluyen el control del caudal del líquido de las tuberías de la maquinaria industrial utilizada, sistemas hidráulicos de baja presión, carburadores, calentadores de agua, procesamiento químico, sistemas de vacío y otros servicios de gas y líquido.

    1 de 1
    Resultados por página