Serviço de Assistência Técnica:
Realizar una consulta técnica
0034 902 100 911
(Servicio exclusivo para empresas)
Realizar una consulta técnica
0034 902 100 911
(Servicio exclusivo para empresas)
Glosario de términos de osciloscopios | |
Acoplamiento | Conexión de dos circuitos entre si. Los circuitos que se acoplan mediante un cable se denominan directamente acoplados. Los circuitos que se acoplan mediante un condensador o un transformador se denominan indirectamente acoplados eliminando la componente continua de la señal. |
Amplitud | Valor numérico de la magnitud de la señal. En electrónica normalmente la amplitud se refiere a la tensión o a la potencia. |
Ancho de banda | Rango de frecuencias sobre el cual el sistema de transmisión reduce la señal menos de 3 dB. |
Anulación del disparo | Control que anula el circuito de disparo después de un determinado tiempo tras el final de la forma de onda. |
Barrido | Paso del haz de electrones de izquierda a derecha a través del Tubo de rayos catódicos (TRC). |
Barrido simple | Modo de disparo en el cual se llena la pantalla con el gráfico de la señal y después queda la imagen fija en pantalla. |
Base de tiempos | Circuitería del osciloscopio que controla el tiempo de barrido de la señal y determina por tanto la velocidad del barrido. La base de tiempos se mide en segundos/división. |
Carga del circuito | interacción de la sonda y el osciloscopio con el circuito que se está probando, dando como resultado la distorsión o la atenuación de la señal. |
CC (corriente continua) | Señal cuya corriente no varía en el tiempo. |
Compensación | Ajuste de las sondas x10 y x100 del osciloscopio que intenta nivelar la capacidad total osciloscopio-sonda para mejorar el ancho de banda y no falsear la señal de entrada. |
Cuadrícula | Líneas de pantalla que permiten medir las señales que aparecen representadas. |
Cursor | Marcador de pantalla que se puede desplazar por la onda medida permitiendo tomar medidas de ésta. |
Detección del pico | Modo de adquisición mediante el cual los osciloscopios digitales representan los valores extremos de la señal. |
Disparo | Función de un osciloscopio que inicia el barrido horizontal y almacena el punto de inicio de la señal. |
Disparo simple | Tipo de función de disparo en el cual no es posible programar el nivel de tensión a almacenar, y se almacena solamente una posición. También se denomina Disparo único. |
División | Distancia entre dos marcas consecutivas en la retícula de del osciloscopio que permiten hacer medidas. |
Eje Z | Señal de un osciloscopio que controla el brillo de la traza que se forma en la pantalla mediante ajuste de la intensidad del haz. Su nombre se debe al eje perpendicular al plano de la pantalla (X-Y). |
Enfoque | Control del osciloscopio que ajusta el haz de electrones del Tubo de Rayos Catódicos (TRC) para hacer que la señal se represente en condiciones óptimas. |
Envolvente | Onda formada por la unión de los puntos más altos y más bajos de la señal que se toman en repetidas muestras. |
Fase | Característica de una señal que se refiere a la componente temporal de la señal. Puede estimarse como el tiempo transcurrido desde el comienzo de un ciclo hasta el comienzo de otro medido en grados. |
Forma de onda | Representación gráfica de una tensión que varía con el tiempo. |
Frecuencia | Número de veces que una señal se repite en un segundo, se mide en Hertzios. La frecuencia es la inversa del período. |
Generador de señal | Equipo electrónico que proporciona una señal a la entrada de un circuito. |
Gigahertzio (GHz) | Múltiplo de la unidad de frecuencia equivalente a 1000 millones de Hertzios (ciclos/segundo). |
Hertzio (Hz) | Unidad de frecuencia en el sistema internacional correspondiente a un ciclo/segundo . |
Interpolación | Técnica que consiste en unir los puntos de muestreo para estimar de forma rápida la forma de una onda utilizando pocas muestras. |
Kilohertzio (KHz) | Múltiplo de la unidad de frecuencia equivalente a 1000 Hertzios (ciclos/segundo). |
Longitud del registro | Número de puntos que se utilizan para crear un registro de la señal. |
Masa (Tierra) | Conexión mediante la cual el equipo o el circuito electrónico se conecta a para mantener un nivel de referencia de tensión. También representa la tensión de referencia en un circuito. |
Megahertzio (MHz) | Múltiplo de la unidad de frecuencia equivalente a 1 millón de Hertzios (ciclos/segundo). |
Megamuestras por segundo (MS/s) | Unidad de conteo equivalente a un millón de muestras por segundo. |
Microsegundo (µs) | Submúltiplo de la unidad de tiempo equivalente a 10-6 segundos. |
Milisegundo (ms) | Submúltiplo de la unidad de tiempo equivalente a 10-3 segundos. |
Modo alternado | Modo de operación en el que el osciloscopio completa la representación por pantalla de un canal antes de comenzar con la representación del siguiente. |
Modo troceador | Modo de operación en el cual se toman pequeñas muestras de cada canal de tal forma que en pantalla puede aparecer más de una señal. Se utiliza a menudo para representar señales de baja frecuencia. |
Muestra | Dato que sale del convertidor analógico-digital (ADC) y que se utiliza para calcular los puntos de la señal. |
Muestreo en tiempo real | Modo de muestreo en el cual el osciloscopio recoge el máximo posible de muestras mientras hay señal presente. |
Nanosegundo (ns) | Submúltiplo de la unidad de tiempo equivalente a 10-9 segundos. |
Nivel de disparo | Nivel de tensión que la señal de entrada debe alcanzar antes de que el circuito de disparo inicie un barrido. |
Osciloscopio | Instrumento que representa las variaciones de tensión de una señal con en el tiempo. |
Osciloscopio analógico | Instrumento que crea una representación gráfica de la señal de entrada mediante el barrido de un haz de electrones en un tubo de rayos catódicos. El haz de electrones incide en el fósforo del recubrimiento interno del tubo de rayos catódicos creando la traza que se ve en pantalla. |
Osciloscopio de almacenamiento digital (OAD) | Tipo de Osciloscopio que adquiere señales mediante muestreo digital utilizando un conversor analógico-digital). Utiliza una arquitectura tipo serie que emplea un solo procesador para controlar la adquisición, el interfaz de usuario y el display de cuadrícula. |
Osciloscopio digital de fósforo (ODF) | Tipo de osciloscopio en el que la representación en pantalla se asemeja al osciloscopio analógico, pero ofrece las ventajas de un osciloscopio digital (almacenamiento de la señal, medidas automáticas, etc.). El ODF utiliza una arquitectura de proceso paralelo para pasar la señal a la pantalla cuadriculada. Esto proporciona características especiales para la representación. |
Pantalla | Superficie sobre la cual un Tubo de Rayos catódicos (TRC) representa la señal. |
Periodo | Tiempo que emplea una señal en completer un ciclo. El periodo es el inverso de la frecuencia (1/f) y se mide en segundos. |
Pico (Vp) | Máxima valor de tensión que se mide respecto de una referencia de tensión cero. Puede ser pico positivo o negativo respecto a esa referencia. |
Pico a pico (Vp-p) | Es el valor de tensión medido entre el pico máximo y el pico mínimo de una determinada señal. Habitualmente es el doble de la tensión de pico. |
Promedio | Técnica de procesado que utilizan los osciloscopios digitales para eliminar el ruido de la señal. |
Pulso | Forma de onda que se caracteriza por un flanco de subida rápido, una anchura nivel constante) y un flanco rápido de bajada. |
Punto de la forma de onda | Valor digital que representa la tensión de la señal en un punto de tiempo específico. Los puntos de la forma de onda se extraen de las muestras almacenadas en memoria que quedan después de un muestreo. |
Ruido | Tensión o corriente que espúrea, es decir, que no se desea obtener en un determinado circuito. Es un término sinónimo al de interferencia electromagnética. |
Salto (Glitch) | Error intermitente en un circuito. |
Tensión (Voltaje) | Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en Voltios (V). |
Tiempo de muestreo equivalente | Modo de muestreo en el cual el osciloscopio representa el gráfico de una señal repetitiva capturando una porción de la información complementaria en cada una de las repeticiones. |
Tiempo de subida | Tiempo entre el inicio del flanco de subida hasta el final del flanco de subida. Habitualmente se toma entre el 10 % y el 90 % de dicho flanco. |
Transitorio | Señal no periódica que se debe principalmente a corrientes inducidas por conexión o desconexión de un dispositivo. Esta señal puede ser medida por el osciloscopio. |
Traza | Forma de la señal que se visualiza en el TRC debida al movimiento del haz de electrones. |
Tubo de rayos catódicos | Tubo de vacío en el cual un haz de electrones puede ser proyectado en una pantalla pudiendo éste ser variado en intensidad y posición. |
Valor eficaz (RMS) | Valor de corriente alterna que produce la misma energía que una tensión continua sobre una carga resistiva. Para una onda sinusoidal pura el valor es el 70.7 % del valor de pico. |
Velocidad de barrido | Término equivalente al de base de tiempos . |
Voltio | Unidad de medida de la tensión o diferencia de potencial en el Sistema Internacional. |