Serviço de Assistência Técnica:
Realizar una consulta técnica
0034 902 100 911
(Servicio exclusivo para empresas)
Realizar una consulta técnica
0034 902 100 911
(Servicio exclusivo para empresas)
Glosario de términos de multímetros digitales | |
AutoRango | Opción que selecciona automáticamente el rango basándose en la señal recibida. Es muy útil, pero tarda un pequeño intervalo de tiempo en establecer y representar la medida. |
Bloqueo de pantalla (Hold) | Opción mediante la cual el valor de la medida se mantiene (se congela en la pantalla) cuando se pulsa el botón de HOLD. |
Bloqueo de pantalla con retardo | Opción análoga al bloqueo de pantalla pero la medida se "congela" cuando pasa cierto tiempo después de pulsar el botón de HOLD para permitir al usuario pinchar las sondas en el circuito. |
Gráfico de barras | Línea multisegmento o arco que simula un medidor analógico. |
Modo relativo | Modo de operación donde el valor que se muestra en pantalla es la diferencia entre el valor medido actualmente y el valor almacenado cuando se ha pulsado el botón de RELATIVE MODE. |
Precisión | Error máximo permisible tomado en condiciones normales. Se expresa en tanto por ciento de la medida más un número de los dígitos representados que se añaden. |
Rango manual | Opción mediante la cual El usuario selecciona el rango manualmente. La medida aparece rápidamente en pantalla, pero el usuario debe cambiar el rango en función de la señal medida. |
Resolución | Mínima diferencia entre dos valores para que el multímetro sea capaz de discernir entre ellos. |
Resolución de cuenta | Resolución expresada como el número máximo de cuentas en pantalla. Por ejemplo: una cuenta de 2000 corresponde a un rango de 0 a 1999. |
Resolución de dígitos | Resolución expresada como el número de dígitos que pueden ser representados más una fracción que representa el máximo valor del dígito más significativo comparado con la máxima cuenta del display. Por ejemplo: un display de 3 y ½ dígitos tendría una resolución de 1999; para un display de 4 y ¾ dígitos la resolución sería de 39999. |
RMS (Valor eficaz) | Valor de corriente alterna que produce la misma cantidad de calor que una tensión continua sobre una carga resistiva. Para una onda sinusoidal pura el valor es el 70.7 % del valor de pico. |
Test de diodos | Prueba consistente en aplicar una cierta tensión limitando la corriente a las puntas de prueba del multímetro de tal forma que se pueda comprobar la integridad de los diodos. |