RS Componentes distribui as ferramentas anti-chispa da EGA Master

Ferramentas de manutenção adequadas para diferentes setores industriais.

20 Dezembro 2016:

A RS Components (RS), marca comercial da Electrocomponents plc (LSE:ECM), o maior distribuidor de produtos e serviços de eletrónica e manutenção a nível mundial, distribui a nova gama de ferramentas anti-chispa da EGA Master, adequada para os engenheiros de manutenção que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, onde uma chispa pode explodir os gases, produtos químicos ou outras substâncias e materiais voláteis.
 
A manutenção dos equipamentos resulta sempre essencial. No entanto, utilizar ferramentas standard em ambientes com risco de explosão poderia produzir uma catástrofe. As ferramentas anti-chispa geram faíscas de baixa energia sempre menores da energia de ignição da substância perigosa -seja gás ou pó- presente no ambiente, significa que são seguras para utilizar em ambientes explosivos.
 
A gama oferece 497 produtos como alicates, chaves de parafusos, chaves fixas, ponteiras, martelos, cinzeis e punções.
 
Estas ferramentas fabricam-se a partir de materiais anti-chispa, como a liga de cobre e berilio (Cu-Bê) ou a liga de bronze-alumínio (A o-Br). Além disso, estes materiais têm propriedades não magnéticas e são altamente resistentes à corrosão, pelo que são ideais para o setor marítimo.
 
O mercado ao que estão dirigidas este tipo de ferramentas é a indústria petroquímica, bem como outras indústrias com ambientes potencialmente explosivos tais como a farinha ou as papeleiras, onde as altas concentrações no ar de finas partículas combustíveis, junto da presença de um oxidante como oxigénio e um evento de ignição, podem causar a combustão em certas condições. O uso de ferramentas que não produzam chispas, junto de outras medidas preventivas, pode ajudar a eliminar o componente de ignição desta equação. Outras indústrias para este tipo de ferramentas são a aeroespacial, automóvel, bem como fabricação de pinturas e produção de cerveja.
 
Para maior segurança, a EGA Master marca todas as ferramentas com a liga respetiva a fim de garantir que se utilizam de maneira adequada. Todas as ferramentas EGA Master que não produzem chispas estão certificadas pelo laboratório alemão BAM, que garante que as ferramentas são seguras para ser utilizadas em ambientes explosivos.

Sobre a RS Components

A RS Components (RS) e a Allied Electronics (Allied) são marcas comerciais da  Electrocomponents plc, o maior distribuidor de produtos eletrónicos, material elétrico e manutenção industrial a nível global.

Com operações em 32 países, oferecemos 500.000 produtos, através do nosso site e por catálogo a mais de um milhão de clientes, transportando cada dia cerca de 44.000 encomendas. A nossa oferta, proveniente de mais de 2.500 fabricantes líderes do setor, inclui componentes eletrónicos, material elétrico, equipamentos de prova e medida, automação e controlo, ferramentas e consumíveis de engenharia.

Electrocomponents está cotada na bolsa de Londres, London Stock Exchange, e no último exercício fiscal, que terminou a 31 de março de 2016, obteve uma receita de 1.27 mil milhões de libras. Na Península Ibérica, o grupo está presente desde 1992 e conta com uma faturação anual superior a 41.5 milhões de euros.

Para mais informação visite RS Online.


Contactos de imprensa:

Agencia QuintMark Networks RS Components
Ana Monzón Sara Ramalho / Haridian Sanz
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 782 / 786
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com



Mais informação:

Grupo Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com
DesignSpark: www.designspark.com
Twitter: @RSOnline_PT; @designsparkRS
Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components