Novas estações de soldadura com alimentação automática da marca Weller
Sistema inovador com alimentador de fio integrado para soldar com uma única mão
22 Janeiro 2016:
RS Components (RS), o maior distribuidor de produtos e serviços de eletrónica e manutenção a nível mundial e marca comercial da Electrocomponents plc (LSE:ECM), apresenta as novas estações de soldadura da marca Weller com alimentação automática, que permitem soldar com alta precisão e com uma única mão, para soldar mais ligações ajudando a reduzir custos dos processos.
As novas estações incluem a tecnologia de desenho da marca, integrando um alimentador automático de fio no mesmo soldador. Um sistema que garante um fluxo constante e melhora o processo manual, oferecendo uma soldadura de precisão.
Estas estações permitem ajustar a quantidade em função das necessidades, facilitando uma soldadura uniforme. As estações incluem uma capa antiaderente no revestimento interior do tubo, para assim evitar que o fio da solda fique colado e controlar melhor o fluxo, aumentando a precisão na saída do fio e reduzindo o tempo de manutenção.
O alimentador integrado proporciona maior segurança ajudando a reduzir erros. Soldar com uma única mão permite aproveitar a outra mão livre para trabalhar melhor, proporcionando precisão na posição dos cabos ou dos componentes.
Por outra parte, as estações incluem um temporizador com modos de pulso, proporcionando flexibilidade, maior controlo da saída e da velocidade do fio. As funções integradas (início, paragem e espera) reduzem o consumo de energia, garantindo uma maior vida útil para as pontas e para os elementos de soldadura.
Permite colocar uma bobina de fio de soldadura de 1 kg, eliminando a necessidade de substituições em trabalhos extensos.
Inicialmente, RS lançará duas estações de soldadura: o modelo WTSF 80 de 80 W (com pontas de soldadura de 2.4mm LTB), compatível com WD, WR, WS e WSD da Weller; e, por outra parte, o modelo WTSF 120 de 120 W, compatível com WR, WD e WSD.
Sobre a RS Components
A RS Components (RS) e a Allied Electronics (Allied) são marcas comerciais da Electrocomponents plc, o maior distribuidor de produtos eletrónicos, material elétrico e manutenção industrial a nível global. Com operações em 32 países, oferecemos 500.000 referências através do nosso site e por catálogo, a mais de 1 milhao de clientes, transportando cerca de 44.000 encomendas no mesmo dia em que são realizadas. A nossa oferta, proveniente de mais de 2.500 fabricantes líderes do setor, inclui componentes eletrónicos, material elétrico, equipamentos de prova e medida e de automação e controlo e ferramentas e consumíveis de engenharia.
Electrocomponents está cotada na bolsa de Londres, London Stock Exchange, e no último exercício financeiro que terminou a 31 de Março de 2015 obteve uma receita de 1,27 mil milhões de libras. Na Península Ibérica, o grupo está presente desde 1992 e conta com uma faturação anual superior a 34 milhões de euros.
Para mais informação visite a RS Online em pt.rs-online.com.
Contactos de imprensa:
Agencia QuintMark Networks RS Components
Ana Monzón Sara Ramalho
Tel: + 34 659 901 663 Tel: +34 915 129 782
ana.monzon@quintmark-network.es marketing.spain@rs-components.com
Redes sociais:
Twitter: @RSonline_PT; @designsparkRS
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components
Outros links:
DesignSpark
http://www.designspark.com
RS Components
RS Components - Iberia
Portugal: pt.rs-online.com
Espanha: es.rs-online.com