Pesquisas recentes

    Better World: Glosário

    Glossário de termos relacionados com a sustentabilidade e o ambiente

    Biodegradable

    Biodegradável descreve um material que se decompõe organicamente ao longo do tempo, por exemplo, à medida que microrganismos como bactérias ou fungos o digerem. No entanto, o tempo necessário para tal pode variar entre alguns meses e muitos anos. Não deve ser confundido com compostável.

    C2C o Cradle to Cradle

    C2C ou Cradle to Cradle é uma abordagem de design que rejeita o modelo habitual de "fazer, levar e deitar fora" e, em vez disso, inspira-se nos sistemas naturais. Em vez de se considerar que um produto vai do berço (extração) à sepultura (resíduos), a abordagem Cradle to Cradle consiste em criar produtos e utilizar materiais que possam ser recuperados e reutilizados no final da sua vida útil.

    Está ligado ao conceito de economia circular.

    Aquecimento global

    O aquecimento global descreve o aumento das temperaturas médias globais devido ao aumento dos níveis de emissões de gases com efeito de estufa resultantes das actividades humanas. O aquecimento global é o motor das alterações climáticas.

    Alterações climáticas

    As alterações climáticas são a transformação a longo prazo dos padrões meteorológicos globais, medida por características climáticas como a temperatura média ou fenómenos meteorológicos extremos.

    Embora o clima da Terra tenha mudado ao longo da história do planeta, é agora geralmente aceite que a atividade humana desde o início da Revolução Industrial - e os níveis crescentes de gases com efeito de estufa emitidos em consequência - conduziu ao aquecimento global a um ritmo muito rápido. A natureza está a ter menos tempo para se adaptar às novas condições do que em períodos anteriores de alterações climáticas, e estas mudanças rápidas podem também criar novas condições planetárias que não são favoráveis à vida humana.

    CDP o Carbon Disclosure Project

    O Carbon Disclosure Project (CDP) é uma ONG mundial. Fornece um sistema de divulgação que ajuda as organizações, incluindo empresas e governos, a produzir relatórios ambientais e a desenvolver estratégias para reduzir as emissões de carbono.

    CEMARS

    CEMARS é a sigla de Certified Emission Reduction and Measurement Scheme (Sistema de Medição e Redução Certificada de Emissões). O CEMARS é um sistema de certificação de gases com efeito de estufa acreditado internacionalmente e oferece ferramentas que permitem às empresas e aos eventos medir e reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa.

    Zero emissões net

    Zero emissões líquidas é o estatuto de emissões a que a maioria das organizações aspira, mas que ainda não alcançou. Zero emissões líquidas significa que uma entidade não adiciona emissões de gases com efeito de estufa à atmosfera terrestre - e, por conseguinte, não contribui para o aquecimento global e as alterações climáticas.

    Zero resíduos

    Zero resíduos é um conceito que incentiva a redução e, em última análise, a eliminação total dos resíduos, embora o termo seja frequentemente utilizado para se referir a baixos níveis de resíduos e não a zero resíduos em termos absolutos. As opções para atingir este objetivo vão desde a rejeição de um artigo desde o início até à reutilização, reciclagem e compostagem. A deposição em aterro é considerada o último recurso.

    CFL o lâmpada fluorescente compacta

    Uma lâmpada fluorescente compacta ou LFC é um tipo de luz muito eficiente em termos energéticos. As LFC foram concebidas para substituir as lâmpadas incandescentes, que são muito menos eficientes em termos energéticos. As LFC, por vezes designadas por lâmpadas fluorescentes compactas, também têm uma vida útil de aproximadamente dez anos.

    CLR o reciclagem em circuito fechado

    A reciclagem em circuito fechado (CLR) descreve um processo em que todos os materiais de um produto são reutilizados no final da sua vida útil.

    Compostável

    Compostável descreve um material que, nas condições correctas, se decompõe ao longo do tempo em componentes que não são prejudiciais para o ambiente. É diferente de biodegradável.

    CO2 o dióxido de carbono

    CO2 é o símbolo químico do dióxido de carbono, um gás presente na atmosfera da Terra. Embora o dióxido de carbono ocorra naturalmente, tornou-se um problema devido ao seu estatuto de gás com efeito de estufa, sendo o maior contribuinte para as emissões totais de gases com efeito de estufa.

    CO2e

    CO2e significa equivalente de dióxido de carbono e é a unidade utilizada para medir as pegadas de carbono. Exprime a quantidade de todas as emissões de gases com efeito de estufa geradas, incluindo o dióxido de carbono, num único total.

    Descarbonização

    A descarbonização é o processo de redução e, em última análise, de eliminação das emissões de dióxido de carbono geradas por uma atividade.

    Greenwashing

    Greenwashing é uma expressão utilizada para descrever alegações que sugerem que um produto, serviço, organização ou atividade é melhor para o ambiente do que é na realidade. Um exemplo de greenwashing é a utilização de alegações não fundamentadas baseadas em relatórios de testes selectivos.

    Emissões "upstream"

    Este termo refere-se a todas as emissões de gases com efeito de estufa geradas por um material ou produto até ao ponto de venda, como a extração, as matérias-primas, o fabrico e a distribuição.

    Ver também emissões "downstream": emissões de âmbito 1, emissões de âmbito 2 e emissões da cadeia de valor.

    Emissões da cadeia de valor

    As emissões da cadeia de valor são as emissões indirectas de gases com efeito de estufa geradas na cadeia de valor de um produto ou de uma organização, incluindo as emissões a montante e a jusante.

    Ver também emissões de âmbito 3.

    Emisiones «downstream»

    As emissões "downstream" são as emissões de gases com efeito de estufa geradas durante o ciclo de vida de um produto após a sua venda. Isto inclui a distribuição e o armazenamento, bem como a utilização e eliminação pelo consumidor. As emissões "downstream" podem exceder as emissões "upstream".

    Ver também as emissões de âmbito 3 e as emissões da cadeia de valor.

    Emissões do âmbito 1

    As emissões de âmbito 1 são emissões directas de gases com efeito de estufa resultantes de fontes pertencentes ou controladas por uma organização, por exemplo, veículos da empresa.

    Ver também: emissões de âmbito 2, emissões de âmbito 3, emissões a jusante, emissões a montante e emissões da cadeia de valor.

    Emissões de âmbito 2

    As emissões de âmbito 2 são emissões indirectas de gases com efeito de estufa geradas em nome de uma organização, por exemplo, energia comprada para aquecer ou arrefecer edifícios. Estas emissões ocorrem frequentemente fora das suas próprias instalações.

    Ver também: emissões de âmbito 1, emissões de âmbito 3, emissões a jusante, emissões a montante e emissões da cadeia de valor.

    Emissões do âmbito 3

    As emissões do âmbito 3 são emissões indirectas que ocorrem na cadeia de valor de uma organização (tanto "upstream" como "downstream").

    Exemplos disso são as emissões de gases com efeito de estufa geradas por um fornecedor aquando da extração de materiais ou as geradas aquando da subcontratação do transporte de produtos finais a terceiros.

    EPC

    EPC significa Energy Performance Certificate (Certificado de Desempenho Energético). Um EPC inclui uma avaliação da eficiência energética de um edifício (com base num sistema de classificação de A a G) e, consequentemente, do custo do seu aquecimento. Os EPCs também incluem informações para melhorar a eficiência energética de um edifício.

    ESG

    ESG significa "environmental, social and governance" ou, como por vezes também é designado, "environmental, social and corporate governance".

    O desempenho de uma organização em cada um destes domínios é comparado com uma série de indicadores diferentes, como as emissões de gases com efeito de estufa. A maioria dos investidores utiliza as métricas ESG como forma de avaliar a viabilidade de potenciais investimentos.

    GEI o gases com efeito de estufa

    GEE é o acrónimo de gases com efeito de estufa. Trata-se de gases, incluindo o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, que absorvem e emitem calor do sol, aquecendo a atmosfera terrestre de uma forma semelhante a uma estufa (daí o nome).

    Uma grande variedade de processos gera gases com efeito de estufa, mas as actividades humanas, em especial as associadas à industrialização, como a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia, conduziram a níveis sem precedentes de emissões de gases com efeito de estufa. Isto significa que a atmosfera terrestre está a aquecer como nunca antes, um fenómeno conhecido como aquecimento global, que, por sua vez, está a provocar alterações climáticas.

    GHGP

    GHGP significa Protocolo GHG. O protocolo GHG fornece normas que as organizações, incluindo empresas e governos, podem utilizar como enquadramento para medir e comunicar as suas emissões de GEE.

    Pegada de carbono

    La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera en un periodo de tiempo determinado por un individuo, una empresa, una organización u otro grupo colectivo, como un país o una región.

    O dióxido de carbono é o mais comum destes gases com efeito de estufa, daí o termo "pegada de carbono", embora todos os gases com efeito de estufa contribuam para as alterações climáticas em graus variáveis (ver PAG).

    Hierarquia dos resíduos

    Na hierarquia dos resíduos, as opções de fim de vida são ordenadas de acordo com o seu nível de impacto no ambiente. O objetivo é reduzir ou eliminar completamente os resíduos.

    Os projectistas e engenheiros preocupados com a sustentabilidade devem considerar a hierarquia dos resíduos durante a fase de desenvolvimento do produto para garantir que esta fase do ciclo de vida é tida em conta.

    LCA (Avaliação do Ciclo de Vida)

    Uma ACV ou avaliação do ciclo de vida (por vezes designada por análise do ciclo de vida) avalia o impacto ambiental de um produto em cada fase do seu ciclo de vida, desde a extração de materiais até à produção, distribuição, utilização e eliminação.

    LED

    Um LED, ou díodo emissor de luz, é um dispositivo semicondutor que emite luz quando é atravessado por uma corrente eléctrica. Os LEDs são muito eficientes em termos energéticos e duradouros em comparação com as lâmpadas incandescentes.

    LEED

    LEED é a sigla de Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em Energia e Design Ambiental). Este programa fornece um quadro para a criação de um sistema de classificação certificado para avaliar edifícios energeticamente eficientes.

    Materialidade

    A materialidade é um conceito que ajuda a orientar a estratégia ESG de uma organização, em que uma organização pode influenciar ou afetar uma questão ambiental, social ou de governação importante.

    PCR ou reciclagem pós-consumo

    A RPC ou reciclagem pós-consumo significa que os materiais foram utilizados pelos consumidores de acordo com a sua utilização prevista e depois reciclados para reutilização. A RPC é utilizada especialmente em relação ao plástico e inclui materiais desviados dos fluxos de resíduos, como o plástico dos oceanos, ou recuperados, como o plástico das praias.

    GWP ou potencial de aquecimento global

    Os gases com efeito de estufa absorvem o calor a taxas diferentes, pelo que cada um tem um efeito diferente no aquecimento global.

    O PAG, ou potencial de aquecimento global, fornece uma forma de comparar o nível de impacto, medindo a quantidade de energia que uma tonelada de emissões destes gases absorve num determinado período de tempo, em comparação com a quantidade de energia que uma tonelada de emissões de dióxido de carbono absorve no mesmo período de tempo. O PAG do dióxido de carbono é, portanto, sempre um; quanto mais elevado for o PAG dos outros gases, maior será o seu impacto no aquecimento global.

    Ver também: CO2e.

    SBT ou objetivo de base científica

    SBT significa objetivo baseado na ciência. Um objetivo baseado na ciência é um objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa que é proporcional à escala e à velocidade das reduções necessárias para manter o aquecimento global abaixo dos dois graus Celsius.

    SDGs

    Os ODS são objectivos de desenvolvimento sustentável: dezassete prioridades globais delineadas na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que foi adoptada por todos os países membros em 2015. Estes objectivos contêm compromissos para abordar uma série de questões ambientais e sociais, incluindo as alterações climáticas. Algumas organizações utilizam os ODS como enquadramento para as suas actividades ESG.

    Sustentabilidade

    A sustentabilidade é a capacidade de continuar um processo de forma consistente ao longo do tempo.

    O termo "sustentabilidade" é frequentemente utilizado em relação à economia e ao ambiente. Para que um processo ou sistema seja sustentável do ponto de vista ambiental, deve ser capaz de continuar ao longo do tempo sem prejudicar o ambiente. Na maioria dos casos, seria mais correto descrever um processo ou produto como mais sustentável em comparação com uma opção alternativa do que sustentável em termos absolutos.

    TCFD o Grupo de Trabalho para a Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas com o Clima

    O TCFD, ou Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, fornece orientações às organizações para as ajudar a partilhar com as partes interessadas, como os accionistas e os investidores, os riscos financeiros a que podem estar expostas devido às alterações climáticas.

    Triplo equilíbrio

    Tradicionalmente, o lucro tem sido o único critério fundamental para as empresas, mas o critério triplo é um conceito que destaca os objectivos ambientais e sociais para além dos financeiros. É frequentemente descrito como "lucro, pessoas e planeta".