A instrumentação pode consistir em estruturas complexas para medir, controlar e monitorizar todos os elementos de um sistema industrial com profundidade e elevada precisão, além de automatizar tais processos e, ao mesmo tempo, garantir a repetibilidade das medições (e dos resultados). Mostramos-lhe alguns dos mais recentes equipamentos de instrumentação dos principais fornecedores do setor.

Configure a sua bancada de testes ideal

Sabemos que a sua bancada de trabalho está configurada para responder aos seus requisitos de teste e medição, mas será que o seu equipamento mede realmente tudo o que precisa? A nossa bancada interativa é o local ideal para descobrir se a sua gama de produtos de teste e medição é adequada às suas necessidades e, assim, garantir a qualidade e a precisão necessárias.

Quer ver alguns dos produtos em ação?

Conheça os diferentes equipamentos de instrumentação da nossa própria marca RS PRO. A qualidade e o desempenho esperado a um preço que surpreende.



Afine as suas medições com as últimas novidades e promoções

EA

Alimentação de laboratório com saída de variação automática 
100% de flexibilidade em U/I/P

Fontes de alimentação tipo torre programáveis de última geração com saída de faixa automática flexível para alta tensão ou alta corrente, dentro dos valores nominais de potência. Consiste em display TFT a cores, gerador de funções integrado, U/I/P e controlo de resistência (R). Saída DC estável com baixa ondulação e alta precisão. Equipado com USB, opcionalmente com 3 portas (analógica / USB / LAN). Ideal para testar equipamentos e componentes de até 1500 W e até 750V.

Rohde and Schwarz

Poupe até 50% em osciloscópios R&S 
Diversidade de opções. Um preço. Tempo limitado. 

Baseados no conceito "3 em 1": o único analisador de espetro do mercado que combina o desempenho de três instrumentos diferentes - analisador de espetro, analisador de vetor de rede e gerador de frequência. Desconto por tempo limitado. Até 31.12.2019, pode poupar até 10.000 € nestes kits. Prepare-se para o futuro agora!

RODHE
Rohde and Schwarz

Registadores de dados Pico 
Agora compatíveis com Raspberry Pi. 


A Pico Technology lançou uma nova versão do software PicoLog 6 compatível com Raspberry Pi 4, 3B e 3B+. Disponível para todos os registadores de dados Pico,  fornece uma solução económica de registo de dados para uma ampla gama de aplicações.

RODHE

Produtos Destacados

A IoT chega ao mundo da instrumentação

Teste e Medição - Equipamento de Instrumentação:
Entre no mundo da conexão

Os gastos globais com materiais, programas, soluções de conectividade e serviços especializados na Internet das Coisas (IoT) devem chegar aos 669 mil milhões de euros em 2019, segundo as previsões da empresa IDC, um número que registou um aumento de 15% em relação a 2018! Esta tendência da IoT e dos seus equipamentos conectados abrange todos os tipos de setor e atividades; Os instrumentos e ferramentas de teste e medição não são exceção.


Até que ponto os instrumentos de medição conectados representam uma vantagem de segurança?

A principal vantagem relacionada aos equipamentos de instrumentação conectados é limitar a exposição de técnicos, agentes e / ou fatores de risco inerentes aos registos e medições de campo. Testes e medições remotas evitam a subida de escadas ou a necessidade de andaimes. E quando se trata de medições perigosas, com emissões de fumo, gases ou com altas voltagens elétricas, o equipamento conectado ajuda a manter os utilizadores a uma distância segura.

Como é que os dispositivos "conectados" economizam tempo?

A segurança não é o único benefício imediato dos dispositivos conectados. Facilitando a recolha de dados, possibilitam uma maior eficácia. Os técnicos não precisam necessariamente de carregar com instrumentos de medição volumosos, com escadas, cadernos e outros materiais, o que aumenta os benefícios ergonómicos no momento da medição. No que diz respeito à receção de informação, esta pode ser automatizada em intervalos regulares. A integração de medições em interfaces muito visuais garante o contexto com históricos de medições gravadas anteriormente. Desta forma, representam benefícios consideráveis de produtividade, em particular para as áreas de manutenção.

O que é que torna os dados gerados pelos instrumentos conectados mais fáceis de usar? 

Vários fatores explicam a facilidade de uso dos dados recolhidos através de instrumentos conectados. O primeiro representa o fim dos erros de reprocessamento em comparação com as medições "convencionais". Agentes e técnicos já não precisam de fazer medições e registá-las manualmente em papel ou no computador. A troca de informações entre o instrumento de medição, o ecrã e o dispositivo de armazenamento de dados não está sujeita a nenhuma intervenção humana, o que impossibilita a ocorrência de erros. Mas isso não é tudo: além do erro humano, os periféricos conectados aos instrumentos de medição possuem interfaces gráficas que permitem visualizar dados e compará-los com relatórios anteriores ou partilhá-los instantaneamente em diferentes aplicações comerciais disponíveis no sistema de informação da empresa. Trabalho colaborativo, padronização de registos, automação da recolha de dados... tudo contribui para o uso eficaz das informações produzidas pelos instrumentos de teste e medição conectados. 

A que dispositivos se podem conectar os instrumentos de Teste e Medição?

Quando falamos de instrumentos de teste e medição conectados, é importante entender para que tipo de dispositivos se faz essa conexão. A digitalização das pessoas que trabalham nas empresas permitiu uma maior maturidade em relação às tecnologias. 3 em cada 4 pessoas usam um smartphone. Este fenómeno afeta todos os setores da sociedade, nos quais 92% dos executivos e 79% dos trabalhadores usam esse dispositivo. Nesse contexto, não surpreende que os aparelhos de instrumentação conectados sejam compatíveis com iOS e Android e tenham aplicativos disponíveis nas plataformas de download. Essas aplicações podem ser usadas em tablets que, em ambientes industriais, podem sofrer impactos (resistentes à imersão, poeira, quedas, todos os ambientes adversos). No entanto, os instrumentos conectados também podem ser associados a laptops no Windows ou Linux, por exemplo. Quando os instrumentos são escolhidos, é preciso considerar a disponibilidade do maior portfólio possível de aplicações.

Teste e Medição conectados: Quais são as principais tecnologias no mercado?

As conexões Wi-Fi e Bluetooth são as mais usadas no mundo conectado e possibilitam a transferência remota de dados e dispositivos de controlo em distâncias curtas, com pouca energia. No entanto, os recentes avanços na Internet das Coisas tornaram possível antecipar comunicações de longa distância, especialmente com as redes LoRa e Sigfox, que permitem alcançar faixas de 2 km em áreas urbanas e até 15 km em circunstâncias ideais.

Romper barreiras

Uma das propostas atuais é a tecnologia IoT de banda estreita (também conhecida como NB-IoT ou LTE-M2), em cujo desenvolvimento vários gigantes de telecomunicações como Huawei, Ericsson, Qualcomm e Vodafone participam ativamente.

Basicamente, todos os instrumentos estarão conectados. Sejam câmaras térmicas, ferramentas de medição elétrica, medidores de laser, sensores para medir a temperatura ou a qualidade do ar ou câmaras de inspeção, novos instrumentos chegam todos os dias ao mercado. Motivo mais que suficiente para reconsiderar completamente as atividades de nossos agentes e técnicos!



infogr Ver mais Ver mais Saiba mais Saiba mais Saiba mais Saiba mais Saiba mais Saiba mais Flir Fluke RS Pro Keysight Testo pt.rs-online.com  

Principais Fabricantes

Temos parcerias com os fornecedores líderes para oferecer os melhores e mais recentes produtos para os seus processos de teste e medição.