RS Components apresenta o novo acessório sem fios para os protetores auditivos PELTOR, para uma comunicação clara em ambientes com muito ruído
O acessório com conexão Bluetooth para protetores auditivos permite uma fácil comunicação sem o risco de lesões auditivas e ajuda as empresas a cumprir os requisitos regulamentares necessários
16 Junho 2018:

A RS Components (RS), marca comercial da Electrocomponents plc (LSE:ECM), distribuidor global multi-canal, anunciou a disponibilidade do novo acessório de comunicação sem fios PELTOR da 3M – empresa de tecnologia científica. O novo dispositivo visa facilitar a comunicação entre as pessoas que trabalham em ambientes com muito ruído e dispõe de tecnologia de comunicação sem fios Bluetooth e destina-se a ser utilizado com os protetores auditivos da série PELTOR X - também disponíveis na RS - para permitir a comunicação por telemóvel.
Este produto oferece inúmeras vantagens às pessoas que trabalham em ambientes perigosos com muito ruído, permitindo uma comunicação clara com sistemas mãos-livres sem comprometer a segurança. Os trabalhadores podem efetuar e receber chamadas importantes sem terem de se deslocar e sem terem de retirar a proteção auditiva. Além disso, permite-lhes comunicar com os colegas no local com o simples premir de um botão.
O acessório sem fios PELTOR está em conformidade com o índice de proteção IP54, podendo ser utilizado em ambientes difíceis, e é facilmente encaixado entre o auricular e a almofada de um protetor auditivo da série X. Principais especificações: microfone antirruído, operação com um botão, tempo de conversação/transmissão de cerca de oito horas, tempo de pausa de cerca de 250 horas e tempo de carregamento de cerca de 3 horas.
As lesões auditivas provocadas por ruído são irreversíveis e constituem uma verdadeira preocupação em termos de saúde no mundo atual, não só no local de trabalho, mas também em algumas atividades de lazer, tais como em corridas de automóveis e concertos de rock. Como este é um perigo conhecido para a saúde, no âmbito do novo Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual que entrou em vigor no dia 21 de abril de 2018, os protetores auditivos são agora definidos como proteções para Ruído Nocivo e passaram da categoria II para a categoria III de proteção, ficando no mesmo nível de proteção para risco elevado que inclui as proteções respiratória e antiqueda. O novo Regulamento relativo aos EPI descreve o papel que os operadores económicos, incluindo fabricantes e distribuidores, têm em, por exemplo, ajudarem a garantir que a conformidade dos produtos é continuamente monitorizada.
As orientações relativas à garantia de que a proteção auditiva é adequada à finalidade a que se destina estão disponíveis na documentação do produto da 3M.
O acessório de comunicação sem fios PELTOR Bluetooth e os protetores auditivos da série X da 3M estão disponíveis para entrega pela RS nas regiões EMEA e Ásia Pacífico.
Sobre a RS Components
RS Components (RS) e Allied Electronics (Allied) são marcas comerciais de Electrocomponents plc, o maior distribuidor de produtos eletrónicos, material elétrico e manutenção industrial a nível global.
Com operações em 32 países, oferecemos 500.000 produtos para mais de um milhão de clientes, entregando cada dia 50.000 encomendas. A nossa oferta, proveniente de mais de 2.500 fabricantes, inclui componentes eletrónicos, instrumentos de teste e medição, produtos de automação e controlo de processos, ferramentas e consumíveis de engenharia.
Electrocomponents está cotada na bolsa de Londres e no último exercício fiscal, que terminou a 31 de março de 2017, teve uma faturação de 1,51 mil milhões de libras. Na Península Ibérica, o grupo está presente desde 1992 e conta com uma faturação anual superior a 41,5 milhões de euros.
Para mais informação visite RS Online.
Contactos de imprensa: |
|
Agencia QuintMark Networks | RS Components |
Ana Monzón | Haridian Sanz |
Tel: + 34 659 901 663 | Tel: +34 915 129 786 |
ana.monzon@quintmark-network.es | marketing.spain@rs-components.com |
Mais informação: |
|
Grupo Electrocomponents plc: www.electrocomponents.com | |
DesignSpark: www.designspark.com | |
Twitter: @RSOnline_PT; @designsparkRS | |
Linkedin: www.linkedin.com/company/rs-components |