RS Components revoluciona a etiquetagem com as novas e avançadas rotuladoras DYMO® XTL™

Os gráficos a cor, o software incluído e a versatibilidade das fitas simplifica todas as tarefas da etiquetagem, desde o tracking ou a segurança, até a sinalização elétrica.

30 Setembro 2015:

A RS Components (RS), a marca comercial de Electrocomponents plc (LSE:ECM), distribuidor de produtos e serviços de eletrónica e manutenção a nível mundial introduz a nova era na etiquetagem industrial marcada pela simplicidade, rapidez e produtividade com o lançamento da gama das rotuladoras DYMO® XTL™, que incluem gráficos a cor e aplicações para etiquetagem. 

RS é o líder de EMEA no lançamento das rotuladoras XTL 300 e XTL 500. Estas rotuladoras dispõem de um ecrã de início intuitivo que simplifica a sua utilização com o modo de vista prévia de impressão; além, tem compatibilidade com os códigos de barras QR; e por outra parte, as planilhas predesenhadas permitem criar rótulos rapidamente com o formato desejado. O usuário dispõe de um teclado e uns botões de navegação situados na parte inferior do ecrã tornando assim o processo ainda mais simples. 

Os modelos XTL 300 e XTL 500 são perfeitos para a etiquetagem geral, gestão de stocks, a gestão de facilities nas empresas, bem como para a instalação de equipamentos eletrónicos ou blocos de terminais, interruptores, painéis de distribuição, painéis de conexão ou cabeado.

A simplicidade e o aumento da velocidade é o que permite uma rotulação ágil sem comprometer a produtividade, ajudando no longo prazo a maximizar a manutenção e a segurança. 

A rotuladora XTL 300 tem um ecrã LCD em cor de 71 mm e imprime etiquetas de até 24 mm de largo com um máximo de 11 linhas de texto e uma resolução de 300 dpi. Para maior conforto, a gama XTL 500 introduz um amplo ecrã táctil em cor de 109 mm, com uma largura da etiqueta de até 54 mm e 24 linhas de texto. 

Estes dois modelos têm com uma memória integrada de 41 MB, capacidade de serialização e uma bateria recarregável LiPo. 

 

As fitas estão fabricadas com materiais resistentes e capazes de resistir agentes externos como a humidade, os químicos, as temperaturas extremas e os raios UVA. Cumprem a norma UL 969, também os componentes, e satisfazem as normas de cor OSHA, ANSI e ISO para a comunicação nos locais de trabalho. As tintas de impressão, que não mancham nem desbotam, garantem um tempo de vida de serviço prolongado. 

Está disponível uma ampla gama de etiquetas com fitas muito simples de utilizar, nomeadamente fitas de materiais específicos, fitas não autocolantes, tubo termocontraível e sinalização de segurança de pequeno formato. As rotuladoras XTL identificam automaticamente as fitas quando são colocadas. 

Os modelos XTL 300 e XTL 500 tem ligação à aplicação para PC DYMO ID.  Esta aplicação proporciona uma ampla gama de símbolos e imagens com ferramentas que incrementam a produtividade, bem como a importação de dados, a impressão direta de folhas assim a como a personalização das preferências os usuários.

Sobre a RS Components

A RS Components (RS) e a Allied Electronics (Allied) são marcas comerciais da  Electrocomponents plc, o maior distribuidor de produtos eletrónicos, material elétrico  e manutenção industrial a nível global. Com operações em 32 países, oferecemos 500.000 referências através do nosso site e por catálogo, a mais de 1 milhao de clientes, transportando cerca de 44.000 encomendas no mesmo dia em que são realizadas. A nossa oferta, proveniente de mais de 2.500 fabricantes líderes do setor, inclui componentes eletrónicos, material elétrico, equipamentos de prova e medida e de automação e controlo e ferramentas e consumíveis de engenharia.

Electrocomponents está cotada na bolsa de Londres, London Stock Exchange, e no último exercício financeiro que terminou a 31 de Março de 2015 obteve uma receita de 1,27 mil milhões de libras. Na Península Ibérica, o grupo está presente desde 1992 e conta com uma faturação anual superior a 34 milhões de euros.

Para mais informação visite a RS Online em pt.rs-online.com.

 

Contactos de imprensa:

 

Agencia QuintMark Networks                                      RS Components
Ana Monzón                                                                     Sara Ramalho
Tel: + 34 659 901 663                                                      Tel: +34 915 129 782
ana.monzon@quintmark-network.es                              marketing.spain@rs-components.com

Redes sociais:
Twitter: @RSonline_PT; @designsparkRS 
Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components

Outros links:

Electrocomponents plc

www.electrocomponents.com

DesignSpark

http://www.designspark.com
RS Components

www.rs-components.com

RS Components - Iberia

Portugal: pt.rs-online.com

Espanha: es.rs-online.com