Inicie sessão / Registe-se para aceder aos benefícios da sua conta
Pesquisas recentes

    Válvulas para Radiadores

    Las válvulas para radiador termoestático, o TRV, se utilizan en los sistemas de calefacción para cambiar el flujo de agua caliente a un radiador. Esto permite al usuario regular la temperatura de una habitación en particular, independientemente de la configuración de la caldera o de las válvulas de control de temperatura anteriores de ese radiador.Las válvulas del radiador son de regulación automática y normalmente tienen una temperatura máxima preestablecida. Al calentar solo una habitación cuando es necesario, las TRV pueden reducir las facturas de la calefacción y evitar el desperdicio de energía.La gama de RS ofrece válvulas para radiador termoestático de marcas líderes, para soluciones de fontanería y calefacción fiables y rentables.¿Cómo funcionan las TRV?La cabeza termostática de una TRV tiene un sensor que contiene una cera o un material similar que se expande en respuesta al aumento de la temperatura y se contrae cuando se enfría. Este sensor a su vez activa una válvula que regula el flujo de agua caliente que pasa a través de él. Cuando se alcanza una temperatura más alta, el flujo se reduce. Esto permite que la válvula termostática mantenga una habitación constantemente caliente.AplicacionesLas TRV generalmente tienen una configuración manual que permite ajustarlas a la temperatura de funcionamiento deseada para que se adapten a la habitación en la que se encuentra el radiador o calentador de toallas. Estos ajustes, normalmente, cubren desde la protección básica contra escarcha, hasta mantener una habitación acogedora. Las válvulas para radiador termoestático son esenciales para mantener una temperatura óptima en propiedades comerciales o domésticas.¿Dónde debo instalar una válvula para radiador termoestático?Este tipo de válvulas se instala en la tubería que se alimenta desde la caldera hasta el radiador. Debido a que dependen de la detección de la temperatura de la habitación, es importante asegurarse de que las TRV no estén cubiertas o aisladas. Por ejemplo, si el TRV está cubierto con cortinas, el sensor puede percibir que la temperatura de la habitación es más cálida de lo que realmente es y puede hacer que la habitación no se caliente como es necesario.¿Qué tipo de válvula para radiador termostático debo comprar?La gama RS incluye accesorios TRV rectos y de ángulo recto, en latón o latón cromado para que coincida con sus tuberías.También hay kits disponibles que vienen con válvulas de bloqueo. Los protectores de bloqueo son una válvula adicional que generalmente se coloca en el tubo de retorno y se puede ajustar para aumentar o disminuir el caudal del agua caliente. Esto ayuda a "equilibrar" el radiador y garantiza que esté funcionando de la manera más eficiente posible. Los protectores de bloqueo normalmente se suministran con tapas de plástico para evitar que se manipulen accidentalmente.
    Filtros
    Ordenar por
    1 de 1
    Resultados por página