Pesquisas recentes

    Pintura en Espray

    La pintura en spray es pintura en aerosol suministrada en un envase presurizado de acero o aluminio chapado en estaño. El envase es lo suficientemente pequeño para manejarse con una sola mano. La pintura en aerosol se puede utilizar con o sin herramientas eléctricas o de tipo pistola de pintar.

    ¿Cómo se utiliza la pintura en aerosol?
    La pintura en aerosol es increíblemente fácil de usar. Todo lo que necesita es retirar la tapa del envase y comprimir la boquilla de la parte superior. La pintura sale nebulizada de la boquilla. Siempre debe leer las instrucciones para cada pintura, ya que la distancia de aplicación y tiempo de secado varían en función de la viscosidad.

    Ventajas de la pintura en aerosol:
    • La pintura en aerosol es increíblemente portátil y cómoda. Los envases de pintura en aerosol se utilizan a mano y no requieren ningún otro equipo, como brochas o bandejas. Esto también significa que no necesitará limpiar ningún equipo con posterioridad.
    • La pintura en aerosol es increíblemente versátil, ya que se puede utilizar en una amplia gama de superficies, como metal, cerámica, espejo, mampostería, plástico, madera, lona y MDF (aunque esto puede variar según el tipo de pintura).
    • La pintura en aerosol se puede utilizar en interior o exterior.
    • Pintar con aerosol permite cubrir grandes áreas de manera rápida y, a menudo, se seca más rápido que la pintura convencional. Sin embargo, al pintar con spray en capas, debe asegurarse de que la capa anterior se haya secado. Pulverizar sobre pintura húmeda puede hacer que aparezcan burbujas en la superficie.
    • Las pinturas en aerosol ofrecen una cobertura muy uniforme. Esta es una ventaja sobre la pintura con brocha o pincel, que puede dejar las superficies desiguales y con marcas.
    • La pintura en aerosol se suministra con una amplia gama de acabados, como brillo, satinado y mate, lo que garantiza que haya un tipo disponible para cada aplicación.

    ¿Necesito usar un imprimador?
    No todas las pinturas en aerosol requieren imprimador, pero este puede ayudar a preparar la superficie que desea pintar. Un imprimador puede suavizar la superficie para que la pintura en aerosol se adhiera más fácilmente, además de proporcionar un color de base uniforme para una mejor cobertura con la capa de acabado final. Cuando se utiliza pintura metálica, los imprimadores ofrecen resistencia contra el óxido y la corrosión. En el caso de la madera, los imprimadores pueden impedir que la pintura en aerosol penetre en la superficie, dejando un acabado desigual.

    Precauciones:
    La pintura en aerosol es un producto relativamente seguro, pero hay algunas precauciones que conviene adoptar para minimizar los riesgos. Siempre debe utilizar la pintura en aerosol en un entorno bien ventilado y utilizar equipo de protección individual (EPI) adecuado. La pintura en aerosol es inflamable y debe mantenerse alejada de fuentes de calor y llamas.
    Filtros
    Ordenar por
    Página
    1
    de
    0
    por página
    Página
    1
    de
    0
    por página