Pesquisas recentes

    Focos de Obra

    ¿Qué son las luces de trabajo?
    Las luces de trabajo o la iluminación de emplazamiento se utilizan para iluminar el lugar de trabajo y los lugares de construcción. También se pueden utilizar al realizar mantenimiento en casa, así como para decoración de interiores. Un entorno bien iluminado es fundamental para fomentar prácticas de seguridad y salud, y permite trabajar en cualquier momento del día o de la noche.
    Las luces de trabajo son normalmente portátiles. Muchas disponen de asas que permiten transportarlas fácilmente y ganchos para poder trabajar con las manos libres.

    ¿Debo elegir una luz de trabajo recargable?
    Las luces de trabajo recargables ofrecen algunas ventajas con respecto a sus equivalentes de cable. Si se utiliza una luz en un emplazamiento de construcción, no es necesario enchufar una luz recargable. Esto significa que no hay cables por medio y esto puede ayudar a prevenir accidentes. Aunque varían según el modelo, algunos focos recargables pueden ofrecer 6 o más horas de luz ininterrumpida con un ciclo de carga.

    Tipos comunes de luz de trabajo
    Las luces de emplazamiento de montaje en trípode son una manera versátil de iluminar un entorno. Se puede ajustar fácilmente la altura y el ángulo de la luz. El trípode ocupa algo de espacio, pero es mínimo. Los trípodes tienen la ventaja añadida de ser fáciles de mover y plegar o desmontar. Hay otros soportes disponibles que permiten montar más de una luz. Los focos se montan normalmente en soportes y pueden iluminar entornos de gran tamaño. Elevar el foco permite también aumentar la zona que puede iluminarse.

    Las luces de techo fijas o de montaje en pared son ideales para situaciones que requieren un sistema de iluminación temporal, pero durante un período de tiempo más largo. El montaje de las luces en el techo o en la pared mantiene el suelo y los pasillos libres. Las luces de decoración también se pueden fijar en su posición para proporcionar iluminación. Se trata de una cadena de luces o lámparas y se utilizan normalmente para iluminar pasillos o caminos.

    Ambiente
    Al elegir una luz de trabajo, hay que tener en cuenta el entorno en el que se va a utilizar. Algunas luces de emplazamiento son adecuadas únicamente para usar en interiores, mientras que otras son impermeables y adecuadas para usar en el exterior. Muchas luces de trabajo tienen un índice de protección (IP) que demuestra la protección que ofrecen contra polvo y líquidos.

    ¿Qué lámpara debo utilizar?
    La mayoría de las luces de trabajo utilizan bombillas de LED o fluorescentes (aunque algunas continúan usando halógenas). Las bombillas de LED y fluorescentes son soluciones de bajo consumo y ambas difuminan la luz de manera uniforme. Las luces de trabajo de LED tienen una vida útil superior a las luces de trabajo fluorescentes, aunque el coste inicial puede ser superior.
    Filtros
    Ordenar por
    1 de 1
    Resultados por página