Cilindros de Seguridad
Las cerraduras cilíndricas son un tipo común de cierre que se encuentra en la mayoría de puertas. Es la cerradura de puerta más elegida habitualmente para puertas de uPVC, compuesto y aluminio.
El perfil más popular para una cerradura de cilindro es el de perfil europeo o de pestillo europeo de pasador, que se utiliza ampliamente en el Reino Unido. Una cerradura de cilindro europeo se puede desmontar fácilmente y los cerrajeros pueden obtener un cilindro europeo que encaje en cualquier puerta.
Tipos de cilindros europeos
Los medios cilindros se encuentran en puertas de garaje, pero pueden utilizarse en cualquier puerta donde se necesite una llave para abrir un lado.
Los cilindros dobles europeos se encuentran en puertas de uPVC. Se pueden utilizar llaves para abrir estas cerraduras cilíndricas dobles desde ambos lados.
Las cerraduras manuales pueden utilizarse en puertas de uPVC y comunes, y permiten bloquear la puerta con el mando de giro interior o una llave exterior.
¿Cómo funciona una cerradura de cilindro europea?
Un cilindro europeo consta de un núcleo, leva giratoria, orificio de fijación y cuerpo de bloqueo. El cilindro no dispone de mecanismos internos particulares, en cambio, los núcleos tienen configuraciones de pestillo o bisel.
El actuador o leva giratoria son de plástico duro o metal, que se asienta sobre la cerradura que manipula la llave. La propia leva mueve el perno de bloqueo.
El orificio de fijación es la separación que permite al cilindro fijarse en el interior de la puerta. Cuando se coloca la cerradura, se utiliza un tornillo para proteger el dispositivo.
En el cilindro, hay un espacio donde se coloca la leva y se asegura con dos pinzas en c. El espacio separa los dos núcleos diferentes que se pueden codificar de manera diferente o idéntica.
Seguridad adicional
Los pasadores de acero inoxidable dentro del cilindro proporcionan protección antitaladro, puesto que el acero de la broca es más blando que el metal protector.
El sistema anti bloqueo ayuda a prevenir su manipulación, pero garantiza que la cerradura funcione.
El bloqueo se puede recoger utilizando elementos bastante simples, como un pasador o un clip. Los cierres anti captación están diseñados para que sea casi imposible abrir la cerradura.
Las cerraduras "anti bumping" tienen una llave especialmente fabricada y más pasadores. El método Bumping se utiliza para abrir una cerradura de cilindro con una llave especial.
Desmontaje y sustitución
Los cilindros europeos tienen las mismas dimensiones y son fáciles de instalar y desmontar, lo único que necesita es la medida de la cerradura actual. Mida la longitud desde el tornillo central a cada extremo del cilindro. Utilizar la medida total de la cerradura de la puerta puede producir un montaje desequilibrado.
Es importante recordar que el cilindro tiene un lado externo e interno que debe estar en el sentido correcto al instalar la cerradura de la puerta.
El perfil más popular para una cerradura de cilindro es el de perfil europeo o de pestillo europeo de pasador, que se utiliza ampliamente en el Reino Unido. Una cerradura de cilindro europeo se puede desmontar fácilmente y los cerrajeros pueden obtener un cilindro europeo que encaje en cualquier puerta.
Tipos de cilindros europeos
Los medios cilindros se encuentran en puertas de garaje, pero pueden utilizarse en cualquier puerta donde se necesite una llave para abrir un lado.
Los cilindros dobles europeos se encuentran en puertas de uPVC. Se pueden utilizar llaves para abrir estas cerraduras cilíndricas dobles desde ambos lados.
Las cerraduras manuales pueden utilizarse en puertas de uPVC y comunes, y permiten bloquear la puerta con el mando de giro interior o una llave exterior.
¿Cómo funciona una cerradura de cilindro europea?
Un cilindro europeo consta de un núcleo, leva giratoria, orificio de fijación y cuerpo de bloqueo. El cilindro no dispone de mecanismos internos particulares, en cambio, los núcleos tienen configuraciones de pestillo o bisel.
El actuador o leva giratoria son de plástico duro o metal, que se asienta sobre la cerradura que manipula la llave. La propia leva mueve el perno de bloqueo.
El orificio de fijación es la separación que permite al cilindro fijarse en el interior de la puerta. Cuando se coloca la cerradura, se utiliza un tornillo para proteger el dispositivo.
En el cilindro, hay un espacio donde se coloca la leva y se asegura con dos pinzas en c. El espacio separa los dos núcleos diferentes que se pueden codificar de manera diferente o idéntica.
Seguridad adicional
Los pasadores de acero inoxidable dentro del cilindro proporcionan protección antitaladro, puesto que el acero de la broca es más blando que el metal protector.
El sistema anti bloqueo ayuda a prevenir su manipulación, pero garantiza que la cerradura funcione.
El bloqueo se puede recoger utilizando elementos bastante simples, como un pasador o un clip. Los cierres anti captación están diseñados para que sea casi imposible abrir la cerradura.
Las cerraduras "anti bumping" tienen una llave especialmente fabricada y más pasadores. El método Bumping se utiliza para abrir una cerradura de cilindro con una llave especial.
Desmontaje y sustitución
Los cilindros europeos tienen las mismas dimensiones y son fáciles de instalar y desmontar, lo único que necesita es la medida de la cerradura actual. Mida la longitud desde el tornillo central a cada extremo del cilindro. Utilizar la medida total de la cerradura de la puerta puede producir un montaje desequilibrado.
Es importante recordar que el cilindro tiene un lado externo e interno que debe estar en el sentido correcto al instalar la cerradura de la puerta.