Termoselladores
Los termoselladores, también conocidos como selladores de bolsas, se utilizan para sellar envases y bolsas. Los termoselladores son ideales si busca crear un cierre hermético para proteger el contenido de una bolsa. La mayoría de nuestros selladores de bolsas son de escritorio.
Algunos termoselladores se suministran con un mecanismo de corte. Esto significa que, una vez que se ha realizado el sello, puede cortar cualquier exceso de material.
¿Qué es el termosellado?
El termosellado es el proceso en el cual el calor se utiliza para fundir las láminas termoplásticas para que se peguen entre sí. De esta manera, crean un sello.
¿Cómo funcionan los selladores de bolsas?
Los selladores contienen un alambre o barra caliente que, cuando el brazo de sellado está cerrado, empuja contra el silicio del brazo. Cuando la bolsa se coloca entre el cable y el silicio, el elemento calentado fundirá el plástico y hará que se fusione.
¿Qué se puede termosellar?
Los termoselladores están diseñados para termoplásticos, como las láminas de polietileno y PVC. El termosellador elegido determinará con qué materiales es compatible. Algunos termoselladores también funcionan con tubos planos.
Una de las principales diferencias entre los termoselladores es su longitud y capacidad. Los termoselladores tienen diferentes longitudes y anchos de sellado para adaptarse a varios tamaños de bolsa. También hay el grosor total de la junta que describe la capacidad que puede tomar el termosellador.
¿Qué es un termosellador por impulsos?
Los termoselladores por impulso solo se calientan cuando se usan. Un impulso de electricidad viaja a lo largo del elemento calefactor para calentarlo rápidamente. Una vez que se ha sellado la bolsa, se enfrían. Los termoselladores no impulsivos permanecen calientes todo el tiempo que están encendidos. Por lo tanto, los termoselladores por impulsos son mucho más eficientes energéticamente y son menos peligrosos para la seguridad.
Termoselladores automáticos frente a termoselladores manuales
Los termoselladores manuales tienen una palanca que se acciona con la mano y son ideales para usos menos frecuentes. Los termoselladores automáticos son mejores para entornos industriales con un nivel de producción más alto. Utilizan un mecanismo magnético que crea la junta.
¿Dónde se utilizan los termoselladores?
Catering
Almacenes
Oficinas
Embalaje de uso general
Algunos termoselladores se suministran con un mecanismo de corte. Esto significa que, una vez que se ha realizado el sello, puede cortar cualquier exceso de material.
¿Qué es el termosellado?
El termosellado es el proceso en el cual el calor se utiliza para fundir las láminas termoplásticas para que se peguen entre sí. De esta manera, crean un sello.
¿Cómo funcionan los selladores de bolsas?
Los selladores contienen un alambre o barra caliente que, cuando el brazo de sellado está cerrado, empuja contra el silicio del brazo. Cuando la bolsa se coloca entre el cable y el silicio, el elemento calentado fundirá el plástico y hará que se fusione.
¿Qué se puede termosellar?
Los termoselladores están diseñados para termoplásticos, como las láminas de polietileno y PVC. El termosellador elegido determinará con qué materiales es compatible. Algunos termoselladores también funcionan con tubos planos.
Una de las principales diferencias entre los termoselladores es su longitud y capacidad. Los termoselladores tienen diferentes longitudes y anchos de sellado para adaptarse a varios tamaños de bolsa. También hay el grosor total de la junta que describe la capacidad que puede tomar el termosellador.
¿Qué es un termosellador por impulsos?
Los termoselladores por impulso solo se calientan cuando se usan. Un impulso de electricidad viaja a lo largo del elemento calefactor para calentarlo rápidamente. Una vez que se ha sellado la bolsa, se enfrían. Los termoselladores no impulsivos permanecen calientes todo el tiempo que están encendidos. Por lo tanto, los termoselladores por impulsos son mucho más eficientes energéticamente y son menos peligrosos para la seguridad.
Termoselladores automáticos frente a termoselladores manuales
Los termoselladores manuales tienen una palanca que se acciona con la mano y son ideales para usos menos frecuentes. Los termoselladores automáticos son mejores para entornos industriales con un nivel de producción más alto. Utilizan un mecanismo magnético que crea la junta.
¿Dónde se utilizan los termoselladores?
Catering
Almacenes
Oficinas
Embalaje de uso general